2508_Wiser_KNX

Serratura intelligente

CONTROLLER

Impostazioni

Generale

Oggetti

Campi obbligatori

Campi facoltativi

Campi obbligatori

Campi facoltativi

Titolo

Controllo porta: Invia il comando per bloccare o sbloccare la porta.

DPT_1-bit (1.001 Switch)

Stato di blocco: Indica lo stato attuale del blocco. Valori:

  • 0 = INCEPPATO

  • 1 = BLOCCATO

  • 2 = SBLOCCATO

Valore senza segno DPT_8 bit (05.)

Batteria: Segnala il livello della batteria.

Valore senza segno DPT_8 bit (05.)

Stato della porta: Indica la posizione attuale della porta o lo stato di errore. Valori:

  • 0 = APERTO

  • 1 = CHIUSO

  • 2 = INCEPPATO

  • 3 = APERTURA FORZATA

  • 4 <= NON SPECIFICATO

Valore senza segno DPT_8 bit (05.)

NOTA: Sono state testate le seguenti serrature intelligenti: YDM7116A, YMI70A, YDM3109A, e Kyra Pro (Yale).

Touch widget

Smartlock

     

Bloccata

Sbloccata

Inceppata

Apertura forzata

APPLICAZIONE MOBILE

Widget dell’app

Schermate di controllo

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.