2508_Wiser_KNX

Termostato per controller azionamento valvola (VDC)

CONTROLLER

Impostazioni

Generale

Campi obbligatori

Campi facoltativi

Titolo

Nascondi dall’app mobile e da tutti gli altri servizi remoti (casella di controllo)

Titolo termostato

Titolo allarme punto di rugiada

Controllo vocale (casella di controllo)

Passo per lo scostamento (se non impostato, allora 0,5 K)

Valore minimo di setpoint/scostamento

Valore massimo di setpoint/scostamento

Usa modalità personalizzate (casella di controllo)

  • Nome modalità
  • Valore della modalità

  • Stato modalità


Oggetti

Campi obbligatori

Descrizione

Campi facoltativi

Descrizione

Temperatura attuale

Temperatura attualmente misurata per il widget (input)

DPT_Value_Temp (9.001)

Ingresso modalità di funzionamento

Modalità impostata dal widget

DPT_1 byte intero senza segno (05.010)

Uscita setpoint attuale

Valore di output modificato dal widget

DPT_Value_Temp (9.001)

Stato termostato, avviso

Oggetto di stato a 1 byte che interpreta i valori:

  • Bit 0: Comfort

  • Bit 1: ECO

  • Bit 2: Modalità notturna

  • Bit 3: Protezione da gelo/riscaldamento

  • Bit 4: Allarme punto di rugiada

  • Bit 5: Riscaldamento/raffrescamento

DPT_1 byte intero senza segno (05.010)

Ingresso setpoint attuale (modalità assoluta)/Setpoint di base (modalità relativa)

Valore di ingresso modificato da un dispositivo esterno (campo di feedback)

DPT_Value_Temp (9.001)

Stato HVAC termostato

Oggetto di feedback; i valori corrispondono all'ingresso della modalità operativa.

DPT_1 byte intero senza segno (05.010)

Scostamento del setpoint preimpostato (modalità relativa)

Valore di scostamento predefinito

DPT_Value_Temp (9.001)

È attivo

Al momento non supportato.

DPT_1 bit (01.0)

Scostamento del setpoint corrente (modalità relativa)

Valore di scostamento corrente

DPT_Value_Temp (9.001)

Allarme punto di rugiada

Oggetto feedback (1 bit)

DPT_1 bit (01.0)

   

Allarme gelo

Oggetto feedback (1 bit)

DPT_1 bit (01.0)

   

Commutazione Riscaldamento/Raffrescamento

Oggetto di controllo (1 bit)

DPT_1 bit (01.0)

Widget Touch

Termostato VDC


APPLICAZIONE MOBILE

Widget dell’app


Schermate di controllo

Con oggetti per le modalità Valore assoluto e Funzionamento

Con oggetti per le modalità Valore relativo e Funzionamento

ELEMENTI DELLA SCHERMATA DI CONTROLLO


Temperatura attuale

  • Visualizzato nella parte superiore dello schermo.

  • Il valore viene letto direttamente dal punto dati KNX.

  • Le unità sono visualizzate in °C o °F, a seconda delle impostazioni di sistema.


Icona di stato – Riscaldamento/Raffrescamento

  • Un'icona dinamica indica lo stato operativo corrente.

  • L'icona cambia in base alla relazione tra la temperatura attuale e il setpoint e alla modalità selezionata:

Condizione

Modalità

Icona

Temperatura attuale > Setpoint

Raffrescamento

Temperatura attuale > Setpoint

Riscaldamento

Temperatura attuale < Setpoint

Raffrescamento

Temperatura attuale < Setpoint

Riscaldamento


Setpoint temperatura

  • Visualizza la temperatura target corrente.

  • Il valore viene letto dal punto dati.

  • Visualizzato in °C o °F.


Pulsante modalità

  • Visualizza la modalità attualmente attiva (ad es. Comfort, Eco, Notte).

  • Toccare l'icona modalità per aprire la schermata di selezione della modalità.


  • Selezionare la modalità desiderata e toccare Imposta per confermare.


Selettore Raffrescamento/Riscaldamento

  • Un semplice pulsante di commutazione che passa dalla modalità di raffrescamento a quella di riscaldamento.


Modalità personalizzate

Il termostato VDC consente di configurare fino a sei modalità personalizzate, che estendono le funzionalità oltre le modalità standard come Comfort, Standby, o Notte. Queste modalità personalizzate sono utili per adattare il comportamento del termostato alle esigenze specifiche dell'utente o a determinati scenari.

Ogni modalità personalizzata deve includere:

  • Un nome univoco – utilizzato per identificare la modalità nell'app.

  • Un valore della modalità – il valore inviato al sistema quando la modalità è attivata.

  • Uno stato della modalità – un valore di stato utilizzato per il feedback o la logica nel sistema.

Aggiunta e gestione delle modalità

  • Per aggiungere una nuova modalità, fare clic sul pulsante Aggiungi un’altra modalità.

  • Compilare i campi Nome modalità, Valore modalità e Stato modalità.

  • Per rimuovere una modalità, fare clic su Rimuovi questa modalità accanto alla modalità specifica che si desidera cancellare.

L'utilizzo delle modalità personalizzate è facoltativo: vengono abilitate selezionando la casella Usa modalità personalizzate nelle Impostazioni generali del termostato.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.