2508_Wiser_KNX

Aggiungi periodo – Quando

Selezionare un periodo in cui si applicano le condizioni. Se non è selezionato alcun periodo, la condizione verrà applicata ogni giorno.

Ad esempio:

Se si desidera che il rilevamento di un sensore di movimento attivi un’azione, ma SOLO nei giorni della settimana in cui si è fuori casa, è necessario definire tale periodo nel Quando.


Esistono quattro tipi di periodi:

  1. Tutto il giorno: 24 ore.

  2. Giorno:

    • Dall’alba al tramonto.

    • È possibile selezionare un periodo prima o dopo l’inizio dell’alba/tramonto (fino a 12 ore).

  3. Notte:

    • Dal tramonto all’alba.

    • È possibile selezionare un periodo prima o dopo l’inizio del tramonto/alba (fino a 12 ore).

  4. Personalizzato: Definire un periodo – ora di inizio e di fine.


Nel creatore dell’automazione, toccare Quando > Aggiungi periodo > Periodo > selezionare un orario di inizio e un periodo di ripetizione (giorni della settimana) > toccare Avanti.

Ritornare alla schermata principale di creatore dell’automazione.


NOTA: È possibile aggiungere periodi diversi alla stessa automazione.


Nella fase successiva, selezionare l’azione migliore per l’automazione.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.