2508_Wiser_KNX

Batteria

La batteria è un dispositivo di accumulo dell’energia che consente di conservare l’energia per un utilizzo successivo. In genere è collegato direttamente a un inverter. L’inverter gestisce il proprio regime e fornisce dati sull’energia.


Un inverter che fornisce i dati sull’energia deve essere collegato al controller, messo in servizio e devono essere forniti i seguenti oggetti KNX:

  • Potenza attiva: Indica la potenza effettiva caricata o scaricata dalla batteria.
    Assegnare questa unità oggetto KNX con W okW.

  • Energia attiva caricata sulla batteria: È l’energia cumulativa totale caricata sulla batteria.
    Assegnare questa unità oggetto KNX con Wh.

  • Energia attiva scaricata dalla batteria: Si tratta dell’energia cumulativa totale scaricata dalla batteria.
    Assegnare questa unità oggetto KNX con Wh.

  • Stato di carica: È il livello effettivo di carica della batteria in percentuale.
    Assegnare questo tipo di oggetto KNX con scala (05.001 intero a 1 byte).

NOTA: Se si utilizza un inverter solare per fornire i dati, vedere Inverter solari supportati.

Se sono disponibili oggetti KNX, mapparli nel plugin Energia come segue:

  1. Nel browser web, aprire il plugin Energia per il controller.

  2. Fare clic su + nell’angolo inferiore destro > fare clic su Aggiungi apparecchiatura. Viene visualizzato il modulo per la creazione di nuove apparecchiature.

  3. Compilare la scheda Generale del modulo come segue:

    Titolo

    Qualsiasi nome

    Limite di potenza (W)

    Soglia di allarme (viene confrontata con Potenza attiva).

    0 = L’allarme non è impostato.

    Autoconsumo

    L’attributo deve essere selezionato.

    Direzione inversa

    Lasciare l’attributo deselezionato.

    NOTA: Lasciare Direzione inversa deselezionato. In un secondo momento, nell’applicazione per dispositivi mobili, si scoprirà se la carica e la scarica sono corrette. In caso contrario, tornare a questo attributo e selezionarlo.
  4. Fare clic sulla scheda Oggetti e compilarla come segue:

    Esempio di inverter Kostal

    Potenza attiva

    Potenza attiva.

    Energia assorbita (necessaria per il calcolo del consumo)

    Energia attiva caricata.

    Energia prodotta (necessaria per il calcolo del consumo)

    Energia attiva scaricata.

    Stato dispositivo

    Opzionale (lo stato verrà visualizzato nel plugin).

    1 = OK/ 0 = errore

    Stato della carica (05.001 (scala, intero 1 byte))

    Livello di carica della batteria in %.

  5. Fare clic su Salva.


    La batteria (sistema di stoccaggio dell’energia) viene visualizzata nell’elenco degli apparecchi.

  6. Selezionare il sistema di stoccaggio dell’energia (casella di controllo a sinistra) > fare clic su in basso a sinistra > fare clic su Aggiungi selezionato alla stanza > scegliere a quale/i stanza/e si desidera aggiungere la batteria.

    NOTA: Le stanze devono essere già create Touch Config.
  7. Fare clic su Aggiungi.

L’energia e l’alimentazione della batteria con mappatura sono disponibili in (nuova scheda) in basso a destra nell’applicazione per dispositivi mobili.


Toccare nell’app e controllare che la batteria sia monitorata correttamente:

  • La potenza nella visualizzazione Live deve essere visualizzata immediatamente.

  • Per la cronologia dei dati, è necessario attendere e lasciare che il sistema generi abbastanza dati da visualizzare nell’app.

NOTA: Dopo ogni aggiornamento della configurazione nel plugin Energia, è sempre necessario chiudere completamente l’app e aprirla di nuovo per vedere l’ultimo aggiornamento. Se i dati non vengono visualizzati correttamente, vedere Risoluzione dei problemi energetici.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.