2508_Wiser_KNX

Aggiungere Programmazioni orarie

  1. Nella schermata di controllo del dispositivo (Schermata controllo dispositivo), toccare Imposta programmazione oraria.
  2. Toccare in basso a destra per aggiungere una nuova programmazione oraria.
  3. Inserire un nome nel campo di testo, aggiungere una nota e impostare un periodo: annuale, mensile, o giornaliero.
  4. Impostare lo stato del dispositivo (On/Off, Open/Close).


    NOTA: Le Programmazioni orarie si applicano solo ai singoli dispositivi. Se si desidera attivare più dispositivi contemporaneamente, creare un’automazione.

  5. Attivare immediatamente la propria programmazione oraria facendo scorrere il selettore Attiva programmazione oraria.
    NOTA: È possibile attivare o disattivare le Programmazioni orarie in un secondo momento.

  6. Toccare Crea e la nuova programmazione oraria comparirà nella schermata Programmazione oraria del dispositivo.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.