2508_Wiser_KNX

La mia bolletta annuale

La sezione La mia bolletta annuale offre una panoramica completa del consumo energetico e dei costi.

NOTA: Per utilizzare questa funzione, assicurarsi che il plugin Energiasia configurato nel controller e che la tariffa energetica sia definita nell'app (Tariffa).

Cosa viene visualizzato

Nella sezione La mia bolletta annuale verranno visualizzate le seguenti informazioni:


Costo dell’energia: Visualizzare i propri costi energetici per giorno, mese o anno. I costi sono suddivisi in:

  • Canoni fissi di abbonamento

  • Costi variabili dell’energia


I miei risparmi:

  • Se è stata impostata una tariffa Feed-in (Tariffa di feed-in), si vedrà anche l’importo guadagnato per la vendita dell’energia solare alla rete elettrica.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.