2508_Wiser_KNX

Tariffa

La sezione Tariffa diventa visibile dopo aver configurato il plugin Energia nel controller (come spiegato qui: Sistema di gestione dell’energia domestica (HEMS) Wiser KNX).

Nella sezione Tariffa si impostano i termini e il prezzo dell’elettricità consumata in base al contratto con il proprio fornitore.

Se l’impianto comprende pannelli solari, è anche possibile tenere traccia dei risparmi derivanti dalla vendita di elettricità alla rete (Tariffa di feed-in).

Questi dati vengono ulteriormente utilizzati da Schneider Cloud Service per generare una panoramica del consumo e del prezzo dell’elettricità nel tempo (storia).


Per accedere alla sezione Tariffa, toccare > Tariffa.


Quando si apre la sezione Tariffa per la prima volta, un tutorial passo-passo guiderà attraverso le sue funzioni e impostazioni.

È inoltre possibile consultare il tutorial in seguito facendo clic su in alto a destra nello schermo.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.