2508_Wiser_KNX

Veicoli elettrici

L’applicazione per dispositivi mobili supporta i caricabatterie EVlink Pro AC di Schneider e la funzionalità Charge Now (la programmazione non è attualmente supportata). Per configurarla, occorre mappare le stazioni di ricarica EVlink Pro AC come qualsiasi altro elettrodomestico nel plugin Energia.

Il caricabatterie deve essere collegato al controller, messo in servizio e devono essere forniti gli oggetti KNX pertinenti.

Quando gli oggetti KNX necessari sono disponibili, mapparli nel plugin Energia come segue:

  1. Nel browser web, collegarsi al controller e aprire il plugin Energia.

  2. Fare clic su + nell’angolo inferiore destro > fare clic su Aggiungi apparecchiatura. Viene visualizzato il modulo per la creazione di nuove apparecchiature.

  3. Compilare la scheda Generale del modulo come segue:

    Titolo

    Qualunque nome.

    Limite potenza (A)

    Soglia di allarme (viene confrontata con la potenza)

    0 = allarme non impostato.

    Direzione inversa

    Lasciare l’attributo deselezionato.

  4. Fare clic sulla scheda Oggetti e compilarla come segue:

    Stato (registro caricabatterie)

    Stato del caricabatterie

    Setpoint di ricarica (registro caricabatterie)

    Velocità di carica (A)

    **Avvio carica

    Avvio della carica (s)

    4-byte intero senza segno

    **Arresto della carica

    Fine della carica (s)

    4-byte intero senza segno

    Potenza (registro caricabatterie)

    Potenza del caricabatterie (kW)

    Energia (registro stazioni di ricarica)

    La quantità cumulativa di energia elettrica consumata dal caricabatterie dall’installazione dell’applicazione/funzionamento del caricabatterie (kWh)

    **Consumo durante l’ultima carica

    L’energia utilizzata durante l’ultima carica (kWh)

    4-byte in virgola mobile

    **Orario della transazione

    Tempo di ricarica (s)

    4-byte intero senza segno

    Comando remoto (registro caricabatterie)

    Comandi di controllo per le stazioni di ricarica (avvio, arresto, pausa)

    **Stato dispositivo

    Stato di comunicazione delle stazioni di ricarica con il controller (1/0)


    NOTA:
    • Elementi etichettati come Registro caricabatterie sono ottenuti dal caricabatterie tramite protocollo Modbus (vedi Caricabatterie supportati per veicoli elettrici).

    • **: questi oggetti devono essere creati nel controller, preferibilmente come oggetti virtuali.
      Per motivi pratici, assegnare agli oggetti creati nel controller lo stesso nome della tabella precedente di modo che non vi siano dubbi durante la mappatura.


  5. Fare clic su Salva.


    L’apparecchio compare come un elemento dell’elenco delle apparecchiature.

  6. Selezionare l’apparecchio (casella di controllo a sinistra) > fare clic su in basso a sinistra > fare clic su Aggiungi selezionato alla stanza > scegliere a quale/i stanza/e si desidera aggiungere il caricabatterie.

    NOTA:
    Le stanze devono essere già create in Touch Config.
  7. Fare clic su Aggiungi.

L’energia e l’alimentazione dell’apparecchio con mappatura sono disponibili in (nuova scheda) in basso a destra nell’applicazione per dispositivi mobili.


Toccare nell’app e controllare che l’apparecchio sia monitorato correttamente:

  • I valori nella visualizzazione Live devono essere visualizzati immediatamente.

  • Per la cronologia dei dati, è necessario attendere e lasciare che il sistema generi abbastanza dati da visualizzare nell’app.

NOTA:
Dopo ogni aggiornamento della configurazione nel plugin Energia, è sempre necessario chiudere completamente l’app e aprirla di nuovo per vedere l’aggiornamento più recente. Se i dati non vengono visualizzati correttamente, vedere Risoluzione dei problemi energetici.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.