2508_Wiser_KNX

Presa

CONTROLLER

Impostazioni

Generale

Oggetti

Campi obbligatori

Campi facoltativi

Campi obbligatori (per canale)

Campi facoltativi

Titolo

Presa 1 – 6 Titolo

Comando vocale presa 1 - 6 abilitato casella di controllo

Oggetto commutazione

Oggetto ritorno stato

Potenza attiva

Stato dispositivo

NOTA: I widget multipli possono avere nomi diversi per ciascuno dei rispettivi carichi. Nell’app, ogni canale viene visualizzato come widget separato con il nome assegnato.

Si consiglia di configurare widget multipli per un solo dispositivo/carico.
Per esempio, se si dispone di cinque luci, configurare cinque widget multipli – un widget multiplo per ogni luce.

Widget Touch

Interruttore presa


APPLICAZIONE MOBILE

Widget dell’app


Schermata di controllo

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.