2508_Wiser_KNX

Cancellare i dati energetici

È possibile cancellare i dati relativi ai consumi energetici dell’abitazione e delle apparecchiature energetiche. L’opzione per Cancellare i dati energetici è visibile solo quando l’utente è il proprietario del controller e dispone del plugin Energia installato.

Per cancellare i propri dati energetici, procedere come segue:

  1. Toccare > Account > Elimina dati energetici.

  2. Prima di procedere con l’eliminazione dei dati, tenere presente quanto segue:

    • Si stanno per cancellare i dati relativi ai consumi energetici dell’abitazione e delle apparecchiature energetiche.

    • Tale operazione è irreversibile. Una volta eliminati, i dati non possono più essere recuperati.

    • Toccando Elimina i miei dati energetici, l’utente conferma di aver compreso le conseguenze e accetta di avviare l’eliminazione dei dati.


  3. Per continuare, toccare Elimina i miei dati energetici > digitare la propria password per confermare l’eliminazione dell’account > toccare Conferma.

    NOTA: Se la password è errata, sarà necessario reinserirla o annullare la procedura.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.