2508_Wiser_KNX

Home management

È possibile avere più di una abitazione collegata all’account dell’app ed è possibile aggiungere ulteriori account di altre persone per consentire loro di accedere all’abitazione.

Ad esempio:

Seconda residenza:

Se si dispone di una seconda abitazione e si desidera scongiurare l’accesso a essa da parte di diversi account (Aggiunta di una nuova casa).

Condivisione famiglia:

Ogni membro della famiglia può creare un account in modo che il genitore non debba condividere le proprie credenziali (Abilita l’accesso alla casa).

SpaceLogic KNX Remote

I proprietari di abitazioni possono attivare l’accesso remoto permanente o limitato nel tempo (Abilita l’accesso alla casa).


Sono disponibili due opzioni per accedere alla sezione Home Management:

  1. Toccare > Home management > selezionare la casa che si desidera gestire.

  2. Nella schermata Home toccare il nome della propria casa nella parte superiore e centrale della schermata > selezionare tra le case o toccare Home management.


Se si tocca la casa nella sezione Home management, è possibile:

Modificare il nome della casa:

Toccare la propria casa > toccare > modifica del nome > toccare Conferma.

Modificare l’indirizzo:

Toccare la propria casa > toccare Indirizzo abitazione > digitare l’indirizzo > toccare Avanti > toccare Invia.

Rimuovere/scollegare la casa dal proprio account

Se si è il Proprietario: Toccare la propria casa > toccare Rimuovi abitazione > Confermare.

Se si è un utente: Toccare la propria casa > toccare Scollegamento > Conferma.

Gestire l’accesso

Toccare la propria casa > toccare Gestire l’accesso > selezionare la richiesta di accesso che si desidera gestire > modificare i parametri (Ruolo, Periodo di accesso, Rimuovere l’accesso) > toccare Aggiorna accesso/Rimuovere l’accesso.

Gestire l'accesso remoto tramite VPN

Queste opzioni sono visibili solo se:

  • Si è il Proprietario del controller selezionato, oppure se

  • Si dispone dei diritti Admin o System integrator.

Se il proprio livello di accesso è Famiglia, la schermata apparirà nella sua forma standard senza queste opzioni.

Consultare Gestione dell'accesso remoto tramite SpaceLogic KNX Remote Service.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.