2508_Wiser_KNX

Notifiche

Nella schermata Notifiche è possibile abilitare le notifiche e allarmi.


Impostazioni possibili

Sono disponibili tre opzioni di impostazione:

  • Abilita notifiche – abilitare o disabilitare le notifiche. Se si disattivano le notifiche, non si riceveranno notifiche dal controller (allarmi) o notifiche Schneider (per es. interruzione del cloud).

    NOTA: Se si abilitano le notifiche, verrà richiesto di accettare il consenso alla condivisione delle informazioni personali con un fornitore di servizi di notifica di terze parti. In caso di rifiuto di tale consenso, l’utente non riceverà alcuna notifica di sistema, dispositivo o servizio. Per ulteriori informazioni sulla concessione dei consensi, consultare il capitolo Consensi.

  • Allarmi – abilitare o disabilitare gli allarmi

  • Dispositivi – impostare le notifiche per i dispositivi (l’intero gruppo di dispositivi o uno alla volta):

    • Allarmi

    • Eventi (Livello batteria basso/critico)

NOTA: L’attivazione/disattivazione delle notifiche è correlata al telefono dell’utente e non al controller. Le impostazioni di notifica di un utente non influiscono sulle impostazioni di notifica dell’altro utente.


Impostazione notifiche

È possibile impostare le notifiche dei dispositivi nel modo seguente:

  1. Toccare > Notifiche > Dispositivi > selezionare il controller dall’elenco Gestione domestica.

    NOTA: Il nome del controller specifico che ha inviato la notifica viene visualizzato nel testo della notifica.

  2. È possibile impostare notifiche per l’intero gruppo di tipi di dispositivi o separatamente per ciascun dispositivo del gruppo.
  3. Per l’intero gruppo di dispositivi, è sufficiente fare scorrere verso destra il pulsante del tipo di dispositivo e tutti i dispositivi di quel tipo inizieranno a inviare notifiche.
  4. Se si desidera scegliere singoli dispositivi, toccare l’icona > alla fine della riga del gruppo di dispositivi e abilitare le notifiche facendo scorrere il pulsante a destra per ciascun dispositivo.
  5. Scorrere verso il basso e abilitare/disabilitare le notifiche del livello della batteria per i dispositivi (scorrimento rapido per Livello batteria critico e Livello batteria basso). Seguire i passaggi 3 e/o 4.



Centro Messaggi

Le informazioni sulle notifiche vengono visualizzate nella schermata Centro messaggi.

L’icona in alto a destra nella schermata Home indica i nuovi messaggi.

  1. Toccare per aprire la schermata Centro messaggi con l’elenco delle notifiche.

    NOTA: Viene visualizzata solo l’ultima notifica per il dispositivo abilitato ad attivare le notifiche. Dopo la ricezione dal dispositivo, la nuova notifica sostituisce quella precedente.

  2. Selezionare il controller per cui si desidera visualizzare le notifiche (toccare Tutti i controller o Controller attuale)



Elimina notifiche:
Scorrere la notifica a sinistra > toccare per confermare.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.