2508_Wiser_KNX

Aggiungi Momenti

  1. Nella schermata Home (Schermata Home), toccare >, quindi toccare in basso a destra della scheda Momenti per aprire la creazione Momento.

  2. Assegnare un nome e un’icona al proprio Momento.

  3. Toccare Aggiungere azioni e selezionare i dispositivi da aggiungere al proprio Momento > toccare Fatto.

  4. Toccare ogni dispositivo nell’elenco delle azioni e impostarne il comportamento (ad esempio prese attive, luci spente, riscaldamento a 21 gradi) sulla schermata di controllo.

  5. Toccare Impostare in alto a destra nella schermata di controllo del dispositivo.

    Ripetere l’operazione per tutti i dispositivi.

    NOTA: Tutti i dispositivi sono nello stato attuale.

  6. Una volta impostate le proprietà del proprio Momento, toccare Salva nella creazione Momento.


    È possibile aggiungere qualsiasi dispositivo nella propria abitazione. Per comodità, è anche possibile filtrare i dispositivi in base alla stanza.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.