2508_Wiser_KNX

Automazioni

Per utilizzare le Automazioni nell'app per dispositivi mobili, verificare che il plugin Automazioni sia installato nel controller. È possibile installare il plugin Automazioni dal Marketplace. Si consiglia di abilitare gli aggiornamenti automatici in modo da avere sempre installata la versione più recente.


Le automazioni attivano automaticamente i dispositivi in base a condizioni predefinite. Ecco alcuni esempi:

  1. Scenario alba: Se è l’alba, aprire automaticamente le veneziane del soggiorno.

  2. Rilevamento del movimento nel weekend: Se viene rilevato movimento nei weekend tra le ore 9:00 e le ore 17:00, impedire l’accensione delle luci.

Per creare e modificare automazioni:

  1. Accedere alla schermata Home (Schermata Home).

  2. Toccare .

  3. Selezionare la scheda Automazioni.

NOTA: In una futura versione dell’app, sarà possibile inviare notifiche push specifiche collegate all’automazione.


IMPORTANTE: Se si modifica manualmente l’automazione dal controller, lasciare che le modifiche si propaghino per circa 1 minuto, quindi aggiornare la schermata dell’applicazione per dispositivi mobili.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.