2508_Wiser_KNX

Configurazione widget

Per controllare il dispositivo tramite l'applicazione mobile, occorre configurare correttamente i widget nel plugin Touch. Le sezioni seguenti descrivono quale widget utilizzare per la funzionalità richiesta, i parametri obbligatori e gli oggetti del gruppo che devono essere configurati.

Funzione

Widget

illuminazione

Commutazione luci

Dimmer

Dali

RGB

RGBW

Tapparelle

Veneziane

Tapparelle verticali con lamelle

Tapparelle orizzontali con lamelle

Climatizzazione

Interruttore generale

Interruttore AC

Termostato + modo + ventola

Termostato VDC

Riscaldamento elettrico a pavimento

Energia

Presa

EVlink Pro AC: Questo widget viene configurato tramite il plugin Energia, non la configurazione Touch.

Sicurezza

Allarme generale

Allarme fumo

Allarme gas

Allarme perdite d’acqua

Multisensore

Stazione meteo

Protezione

Sensore porta

Sensore finestra

Sensore di presenza

Serratura intelligente

Scene

Scene

Contenuto

Widget di contenuti

Info

Widget Info

NOTA: Se si aggiunge un nuovo widget che si desidera controllare dall’app mobile, utilizzare il filtro Compatibile con app, e saranno visualizzati solo i widget compatibili con l’applicazione per dispositivi mobili.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.