2508_Wiser_KNX

Energia

All’interno della sezione Energia, è possibile gestire e monitorare in modo efficiente i consumi energetici da varie fonti nella propria casa.

Per accedere a questa funzionalità, scaricare il plugin Energia specializzato nel controller. Ulteriori informazioni su installazione o disinstallazione del plugin Energia e mappatura dei dati energetici dei singoli dispositivi nel Sistema di gestione dell’energia domestica (HEMS) Wiser KNX.

Toccare sul foglio in basso a destra dello schermo per accedere alla sezione Gestione energia, che include le schede Live, Storico e Approfondimenti.

Quando si apre la sezione Energia per la prima volta, un tutorial passo-passo guiderà attraverso le sue funzioni e impostazioni.

È inoltre possibile accedere al tutorial in seguito facendo clic su in alto a destra nello schermo.


IMPORTANTE: La sezione Energia apparirà nella propria app solo dopo aver configurato almeno un'apparecchiatura nel plug-in Energia.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.