DOCA0172FR-19

Annexe C : Indicateurs réseau des équipements sans fil

Niveau de qualité du signal

Le niveau de qualité du signal repose sur les indicateurs réseau LQI et PER, comme indiqué dans le tableau suivant :

  Indicateur de qualité de liaison (LQI)

LQI < 30

30 ≤ LQI < 60

60 ≤ LQI

Taux d’erreur de paquets (PER)

PER > 30 %

Faible

Faible

Moyen

10 % < PER ≤ 30 %

Faible

Moyen

Bon

PAR ≤ 10 %

Moyen

Bon

Excellent

Indicateurs réseau

Le tableau suivant décrit les indicateurs réseau des équipements sans fil.

Type d’informations Description

RSSI

Affiche le niveau de puissance du signal sans fil.

  • 0 à -65 dbm indique un bon niveau de puissance

  • -65 à -75 dbm indique un niveau de puissance moyen

  • -75 dbm indique un faible niveau de puissance avec risque de coupure

LQI

Affiche la mesure de la force et/ou de la qualité des trames reçues.

NOTE: Il est recommandé d’utiliser cet indicateur comme principal critère d’acceptabilité.

PER

Affiche le rapport entre le nombre de paquets qui n’atteignent pas une destination et le nombre total attendu de paquets. Il est exprimé en pourcentage.

Le calcul de l’indicateur PER (packet error rate) dépend du type d’indicateur :

  • Indicateur d’équipement : fourni par l’équipement.

  • Indicateur du serveur du panel : calculé sur une fenêtre glissante égale à 20 x la période de publication, et actualisé toutes les 30 secondes.

  • Indicateur de liaison : affiche le plus élevé des deux indicateurs précédents.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.