DOCA0172FR-20

Dépannage

Dépannage de EcoStruxure Panel Server

DANGER
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ARC ÉLECTRIQUE
  • Portez un équipement de protection individuelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Reportez-vous à NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS ou à leur équivalent local.
  • L’installation et l’entretien de cet équipement doivent être effectués par du personnel qualifié.
  • Coupez toutes les alimentations de cet équipement avant de travailler dessus.
  • Utilisez toujours un tensiomètre correctement réglé pour vous assurer que l’alimentation est coupée.
  • Remettez en place tous les équipements, les portes et les capots avant de mettre l’équipement sous tension.
  • Ne dépassez pas les valeurs maximales de l’équipement.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Problème

Diagnostic

Action

Le logiciel EcoStruxure Power Commission ne trouve pas Panel Server pendant l’opération de découverte automatique.

Adresse MAC (imprimée sur la face avant du Panel Server) non reconnue.

Vous devez convertir la valeur hexadécimale de l’adresse MAC en valeur décimale pour obtenir l’adresse IP du Panel Server.

Suivez la procédure de conversion de la valeur hexadécimale de l’adresse MAC en valeur décimale pour obtenir l’adresse IP.

Lors de la première connexion à Panel Server depuis un PC, Panel Server ne s’affiche pas sous Réseau.
Le voyant d’état n’est pas allumé. Alimentation absente ou instable Alimentez l’équipement ou vérifiez la source d’alimentation.
Le voyant d'état s'éteint sur un Panel Server PoE (Power over Ethernet) configuré en mode commuté. Les deux ports Ethernet sont connectés, ETH2 étant relié à une source d'alimentation. Le port Ethernet a été fermé par le routeur pour éviter une boucle IP. Effectuez l’une des actions suivantes :
  • Configurez les ports Ethernet en mode séparé pour continuer à utiliser les deux ports ETH1 et ETH2.

  • Utilisez uniquement le port ETH2 (connecté à l'alimentation) pour continuer à utiliser le mode commuté.

Corrigez la configuration du Panel Server et mettez-le sous tension.
Le voyant d’état de Panel Server clignote en orange. État d’intégrité de Panel Server dégradé.

Reportez-vous aux pages Web de diagnostic de Panel Server.

Vérifiez en particulier l’état d’intégrité de Panel Server pour savoir quel composant interne est à l’origine du clignotement orange de Panel Server. Par exemple :

  • Si un équipement Modbus-SL est identifié, il se peut qu’il soit hors tension ou ait été supprimé dans le logiciel EcoStruxure Power Commission, mais que le logiciel EcoStruxure Power Commission ne l’ait pas supprimé du point de vue de la passerelle.

  • Si un équipement IEEE 802.15.4 est identifié, il se peut qu’il soit hors tension et qu’il ne communique plus depuis plusieurs cycles.

  • Si un équipement local est identifié, il y a peut-être un conflit d’adresses IPv4.

Le voyant d’état de Panel Server s’allume en rouge. Dysfonctionnement majeur. Appelez votre service après-vente Schneider Electric local pour obtenir de l’aide.

Dépannage des pages Web et de la communication sans fil

Problème

Diagnostic

Action

Connexion impossible aux pages Web en raison d’un mot de passe oublié ou perdu.

Mot de passe perdu

Réinitialisez Panel Server avec ses paramètres d’usine.

Consultation impossible des pages Web de Panel Server.

Configuration réseau incorrecte

Vérifiez que tous les paramètres IP sont corrects.

Vérifiez que Panel Server reçoit des requêtes (envoyez une commande ping à Panel Server à l’invite DOS. Saisissez ping et l’adresse IP de Panel Server. Par exemple : ping 169.254.0.10).

Assurez-vous que tous les paramètres de connexion des options Internet de votre navigateur sont corrects.

Panel Server ne communique plus avec les équipements sans fil.

Pollution sur le canal de radiofréquence

Modifiez le canal de radiofréquence entre les équipements sans fil et Panel Server dans le logiciel EcoStruxure Power Commission ou sur les pages Web de Panel Server.

Un équipement sans fil n’est pas détecté par Panel Server.

Panel Server ne reconnaît pas ce type d’équipement sans fil.

Vérifiez que l’équipement figure dans la liste des équipements pris en charge. Reportez-vous aux notes de publication correspondantes :

  • DOCA0249•• EcoStruxure Panel Server Entry - Notes de publication du firmware

  • DOCA0178•• EcoStruxure Panel Server Universal - Notes de publication du firmware

  • DOCA0248•• EcoStruxure Panel Server Advanced - Notes de publication du firmware

Un appareil sans fil à RF-ID de 16 caractères n'apparaît ni dans le tableau de détection ni dans le tableau de détection rejetée après une découverte sélective.

Le RF-ID et le code d’installation ne correspondent pas.

Vérifiez et corrigez le rf-ID et le code d’installation dans la liste sélective préparée, ou saisissez à nouveau les détails dans la liste de détection sélective et relancez la détection sélective.

Le statut des équipements sans fil (par exemple, PowerLogic TH110) ne se met pas à jour dans les pages Web de Panel Server ou le logiciel EcoStruxure Power Commission.

L’équipement sans fil est hors tension ou a cessé de communiquer avec Panel Server (par exemple, l’équipement sans fil a été déplacé hors de portée) et présente le statut Non connecté en rouge dans les pages Web.

  • Vérifiez que l’équipement est sous tension.

  • Vérifiez que l’équipement sans fil n’est pas installé hors des limites de Panel Server.

Le statut de l’équipement sans fil s’affiche en orange (Non connecté ou Connecté) ou avec l’icône orange .

L’équipement est détecté et le statut de la connexion est inconnu.

Attendez que le statut passe à Connecté (vert) ou Non connecté (rouge).

Les alarmes ne s’affichent pas sur la page Surveillance et contrôle des pages Web de Panel Server.

L’équipement est peut-être associé à un modèle personnalisé.

  1. Sélectionnez l’équipement dans Paramètres > Équipements Modbus et vérifiez les informations sur les équipements à modèle personnalisé. Si un modèle personnalisé est indiqué, passez à l’étape 2.

  2. Dans la page Web Paramètres > Gestion des données, sélectionnez l’équipement et activez les alarmes à afficher dans le widget Alarme.

Panel Server ne peut pas joindre le cloud Schneider Electric.

Réseau inaccessible s’affiche dans les Diagnostics de connexion.

Configuration incorrecte du réseau ou de la communication.

Vérifiez que les paramètres de réseau et de communication sont correctement définis (par exemple, proxy ou DNS requis mais non défini).

Vérifiez que le pare-feu autorise l’accès au réseau et la connexion depuis Panel Server. En particulier, les ports et protocoles sont activés et correctement configurés.

Vérifiez que l’heure est réglée sur Cloud Schneider Electric dans la page Web de Panel Server (reportez-vous à Date et heure).

Panel Server n’est pas reconnu par les services de cloud Schneider Electric.

Vérifiez que le port 443 a été ouvert aux services cloud (reportez-vous aux paramètres de la connexion au cloud et des services cloud).

Si vous avez rétabli les réglages usine de Panel Server, contactez votre centre de contact client Schneider Electric pour réassocier Panel Server aux service de cloud Schneider Electric.

Dépannage des appareils Modbus

Utilisez les informations de diagnostic et les compteurs disponibles sur Panel Server et le client SCADA. Pour plus de détails sur les informations de diagnostic disponibles via les pages Web, consultez Diagnostics Panel Server.

Problème

Diagnostic

Action

Un équipement Modbus n’est pas détecté par Panel Server.

Paramètres de configuration d’équipement incorrects

Un équipement Modbus ne communique pas avec Panel Server.

Le même ID de serveur est attribué à deux équipements Modbus du réseau.

Vérifiez qu’aucun ID de serveur n’est utilisé deux fois sur le réseau Modbus. Reportez-vous à la rubrique détaillée pour corriger les conflits à l’aide du logiciel EcoStruxure Power Commission.

Communication intermittente

Câblage mal fixé, interférences électromagnétiques (EMI) ou problèmes d'alimentation.

Inspectez les connecteurs et/ou stabilisez l'alimentation électrique.

Connexion refusée (TCP)

Le port 502 est bloqué ou l'appareil est occupé.

Vérifiez le pare-feu et/ou assurez-vous que l'appareil est à l'écoute sur le port 502.

Données manquantes ou publiées de manière incorrecte dans les pages Web, le serveur SFTP, le serveur HTTPS ou le Cloud, pour un appareil importé avec un modèle d'équipement personnalisé.

Le modèle d'équipement personnalisé ne présente pas un format à jour.

Les valeurs énumérées ne correspondent pas aux mesures du modèle d'équipement personnalisé.

Corrigez (si nécessaire) le modèle d'équipement personnalisé dans l'outil EPC Web et importez-le à nouveau dans les pages Web de Panel Server.

Dépannage des appareils connectés à l'aide des journaux d'autodiagnostic Panel Server

Pour obtenir des informations de diagnostic relatives aux appareils connectés, téléchargez les Autodiagnostics de Panel Server en exécutant une opération Exporter tous les logs. Consultez diagnostic_modbus.txt pour les informations de diagnostic suivantes :

  • Informations sur les appareils Modbus et diagnostics pour des appareils Modbus TCP/IP et Modbus série spécifiques

  • Diagnostics de la communication série Modbus en aval pour les diagnostics du port série de Panel Server

  • Diagnostics de la communication Modbus TCP en aval : Diagnostics globaux pour les appareils Modbus TCP agrégés par Panel Server

  • Diagnostics de la communication Modbus TCP en amont : Diagnostics pour la connexion côté serveur Modbus TCP avec SCADA

  • Diagnostics de la communication série Modbus en amont : Diagnostics pour la connexion côté serveur Modbus série avec SCADA en mode de passerelle inverse

Problème

Diagnostic

Action

Erreur CRC (contrôle de redondance cyclique) (RTU)

Bruit électrique, vitesse de transmission incorrecte ou câble inadapté.

Utilisez un câble blindé à paires torsadées, vérifiez la vitesse de transmission et/ou la mise à la terre.

Dépassement de délai / pas de réponse

L'appareil est hors ligne, l'ID de serveur est erroné ou la temporisation est trop courte.

Vérifiez le statut de l'appareil, vérifiez l'ID du serveur et/ou augmentez la temporisation.

Le journal d'autodiagnostic de Panel Server indique un dépassement de délai entre la réception en amont et la disponibilité totale en aval

La bande passante de la ligne série est saturée.

  • Augmentez le délai d'attente SCADA et la Temporisation des messages (ms) du serveur Modbus TCP de Panel Server dans Paramètres > Produits Modbus > Configuration réseau.

  • Supprimez les appareils déconnectés et/ou arrêtez l'échantillonnage sur les appareils déconnectés.

  • Réduisez la fréquence d'échantillonnage ou regroupez les registres de manière plus efficace.

  • Augmentez la vitesse de transmission si l'environnement le permet.

  • Répartissez le réseau entre plusieurs ports série ou passerelles.

  • Répartissez les demandes d'échantillonnage dans le temps afin d'éviter les surcharges de trafic.

Nombre de transmissions (Tx) élevé ou nombre de réceptions (Rx) faible

Fonction illégale (code d'exception Modbus 01)

Code de fonction non pris en charge par le serveur.

Consultez le manuel de l'appareil pour connaître les fonctions prises en charge.

Adresse de données incorrecte (code d'exception Modbus 02)

Registre hors de portée.

Vérifiez le mappage des registres et corrigez l'adresse.

L'appareil cible n'a pas répondu (code d'exception Modbus 0B)

Le serveur ne répond pas via la passerelle.

Vérifiez le statut du serveur et le câblage série ou augmentez la temporisation.

Procédure de conversion d’adresse MAC en adresse IP

La procédure suivante décrit comment convertir les deux derniers éléments de la valeur hexadécimale de l'adresse MAC en valeurs décimales équivalentes pour obtenir les deux derniers éléments de l'adresse IPv4 de Panel Server. Les deux derniers éléments de l'adresse IP sont représentés par X et Y dans la procédure. Les deux premiers éléments de l'adresse IPv4 par défaut sont 169.254.

  1. Convertir les derniers éléments de l'adresse MAC en valeur décimale correcte, en fonction du mode Ethernet et de l'adresse MAC du Panel Server :

    • Pour les adresses MAC de Panel Server commençant par 54-21-44 ou une valeur inférieure

      Si...

      Alors...

      Exemple avec adresse MAC 00-00-54-01-70-92

      Le Panel Server est en mode Ethernet commuté (réglage par défaut).

      X est égal à l'avant-dernier élément de l’adresse MAC converti en valeur décimale.

      Y est égal au dernier élément de l’adresse MAC du Panel Server converti en valeur décimale + 1.

      La valeur hexadécimale 70 devient 112 en décimal

      La valeur hexadécimale 92 devient 146 en décimal

      X = 112

      Y = 146 + 1 = 147

      L'adresse IPV4 est donc 169.254.112.147

      Panel Server est en mode Ethernet séparé et le PC est connecté au port ETH1 de Panel Server.

      Panel Server est en mode Ethernet séparé et le PC est connecté au port ETH2 de Panel Server.

      X est égal à l'avant-dernier élément de l’adresse MAC converti en valeur décimale.

      Y est égal au dernier élément de l’adresse MAC du Panel Server converti en valeur décimale + 2.

      La valeur hexadécimale 70 devient 112 en décimal

      La valeur hexadécimale 92 devient 146 en décimal

      X = 112

      Y = 146 + 2 = 148

      L'adresse IPV4 est donc 169.254.112.148

    • Pour les adresses MAC de Panel Server commençant par 54-21-45 ou une valeur supérieure

      Si...

      Alors...

      Exemple avec adresse MAC 00-00-54-E9-D0-10

      Panel Server est en mode Ethernet commuté (réglage par défaut).

      X est égal à l'avant-dernier élément de l’adresse MAC converti en valeur décimale.

      Y est égal aux derniers chiffres de l’adresse MAC de Panel Server convertis en valeur décimale.

      La valeur hexadécimale D0 devient 208 en décimal

      La valeur hexadécimale 10 devient 16 en décimal

      L'adresse IPV4 est donc 169.254.208.16

      Panel Server est en mode Ethernet séparé et le PC est connecté au port ETH1 de Panel Server.

      Panel Server est en mode Ethernet séparé et le PC est connecté au port ETH2 de Panel Server.

      X est égal à l'avant-dernier élément de l’adresse MAC converti en valeur décimale.

      Y est égal aux derniers chiffres de l’adresse MAC de Panel Server convertis en valeur décimale + 1.

      La valeur hexadécimale D0 devient 208 en décimal

      La valeur hexadécimale 10 devient 16 en décimal

      Y = 16 + 1 = 17

      L'adresse IPV4 est donc 169.254.208.17

  2. Lancez l'un des navigateurs Web recommandés sur votre PC.

  3. Dans le champ d'adresse, tapez l'adresse IPv4 en commençant par https:// et en utilisant le format https://169.254.X.Y (où X et Y sont les éléments trouvés en appliquant la procédure de conversion décrite). Appuyez sur Enter pour accéder à la page de connexion.

    IMPORTANT: L’adresse IPv4 doit commencer par https://
NOTE: Si vous ne vous souvenez pas de la configuration IP de la passerelle ou si une adresse IP en double a été détectée, suivez la procédure ci-dessus pour vous connecter aux pages Web du Panel Server afin de récupérer ou mettre à jour la configuration réseau.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.