DOCA0172FR-19

Menu Maintenance

Structure du menu Maintenance

  • * Non disponible sur les modèles Wired by Design.
  • Disponible sur tous les modèles.
  • Disponible sur les modèles Universal et Advanced.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la description du menu Maintenance.

Description du menu Maintenance

La page Web du menu Maintenance affiche les cartes et les sous-menus des fonctions de maintenance et de diagnostic selon les compteurs de diagnostic.

Carte

Sous-menu

Description

Communication des produits

Cliquez sur l'icône Panel Server pour obtenir les données de communication. Ces données peuvent aider à résoudre les problèmes de communication sur le site Panel Server.

Permet de vérifier l'état de la communication entre le Panel Server et les appareils en aval (appareils Modbus-SL et sans fil).

Permet de réinitialiser tous les compteurs du réseau Modbus.

Pour plus de détails, voir Panel Server Diagnostics.

Produits Modbus

Affiche des informations sur l'appareil sélectionné ainsi que son état.

Permet de réinitialiser individuellement les compteurs d'appareils Modbus.

Permet de supprimer un appareil aval précédemment ajouté ou associé.

Produits sans-fil

Entrée intégrée (PAS600L, PAS600LWD, PAS800L)

Affiche des informations sur les entrées intégrées et leur état.

Mise à jour du firmware

Permet de :

  • Lire la version actuelle du firmware et la révision matérielle du Panel Server

  • Récupérez le micrologiciel correct pour votre appareil.

  • Effectuer une mise à jour locale du micrologiciel du Panel Server

    .
  • Pour plus d'informations sur les modèles et la documentation de Panel Server.

Redémarrer

Permet de redémarrer le Panel Server.

NOTE: Les pages Web Panel Server sont déconnectées et ne sont pas accessibles lors du redémarrage du Panel Server.

Surveillance du système

Affiche des indicateurs d'état et les performances globales du Panel Server.

Logs

Permet de :

  • Modifier le niveau de log (si le Centre de contact client vous le demande) et télécharger les logs partiels dans un fichier .zip.

  • Collecter tous les logs et exporter un rapport détaillé de la configuration du Panel Server ainsi qu'un rapport d'état par application interne dans un fichier .zip.

Accès à distance

Accès à distance de 3 heures

La section permet de donner au centre de contact client de Schneider Electric un accès à distance temporaire aux pages Web du Panel Server :

  1. Après avoir contacté le centre de contact client de Schneider Electric, vous pouvez permettre au support technique Schneider Electric d'accéder au Panel Server.

  2. Communiquez le mot de passe qui s'affiche au support technique Schneider Electric.

    NOTE: Le mot de passe est conforme aux règles de mot de passe renforcé.
  3. Le support technique se connecte au Panel Server.

  4. Dès que vous cliquez sur le bouton de déconnexion dans les pages Web, ou au bout d’un délai maximum de trois heures, le mot de passe n'est plus actif et l'accès à distance est coupé.

Accès à distance à tout moment (option recommandée)

La section vous permet d'autoriser une connexion à distance avec le centre de contact client de Schneider Electric via le cloud Schneider Electric. Le Customer Care Center peut se connecter à distance au Panel Server sans aucune action de la part de l'utilisateur et aussi longtemps que le service Cloud est connecté : Chaque session dure au maximum trois heures.

  • Activez le bouton bascule pour continuer.

Pour plus d'informations sur l'infrastructure de cloud, consultez Services cloud Schneider Electric.

Sauvegarde et restauration

Permet d'enregistrer la configuration actuelle d’Panel Server et de la restaurer.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.