DOCA0172FR-19

Menu Accueil (modèle Advanced)

La page Web du menu Accueil affiche la consommation d'énergie du système géré par le Panel Server.

Par défaut, la consommation d'électricité est indiquée pour une période d'un jour (hier, avant-hier) et présentée dans deux diagrammes à secteurs. D'autres produits consommés et périodes de consommation peuvent être sélectionnés. Les diagrammes de consommation sont organisés :

  • Par usage

  • Par zone

Dans chaque cas, les cinq principaux consommateurs sont affichés, classés en ordre décroissant de consommation. Les autres consommateurs du produit sélectionné sont affichés dans une sixième catégorie intitulée Autres usages divers ou Autres zones diverses, selon le graphique. Les consommateurs principaux sont calculés en fonction de la consommation sur la période 1.

Un diagramme à secteurs montre la répartition des cinq principaux consommateurs, tous les autres consommateurs étant regroupés dans une sixième catégorie. La page Web affiche pour chaque consommateur :

  • La consommation de la période 1

  • La variation de la consommation au cours de la période 1 par rapport à la période 2 (en pourcentage)

  • La tendance : croissante, décroissante (flèche) ou stable (pas d'icône)

Vous pouvez cliquer sur le nom d'un consommateur dans la légende à droite du diagramme pour obtenir des informations détaillées sur ce consommateur.

Dans la page Accueil, il est possible de sélectionner un produit différent (par exemple, le gaz) et une période différente (un jour, une semaine ou 4 semaines). Pour plus d'informations sur les paramètres, consultez Présentation de la consommation.

Lorsque vous êtes connecté aux pages Web Panel Server, la page Accueil s’affiche automatiquement si des données historiques sont disponibles.

Pour plus d'informations sur les données de tendance, cliquez sur l'icône Tendances  :

  • Dans Par usage pour accéder à Tendances > Vue agrégée par usage

  • Dans Par zone pour accéder à Tendances > Vue agrégée par zone

.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.