DOCA0172FR-20

Configuration d'appareils avec l'application mobile EcoStruxure Power Commission

Il est possible de configurer un appareil sans fil à l'aide de l'application mobile EcoStruxure Power Commission en conjonction avec EcoStruxure Energy Hub (partie intégrante de EcoStruxure Building Activate), avec une connexion via le point d'accès Wi-Fi. Pour plus d'informations, suivez les instructions à l'écran dans l'application.

Les paramètres de configuration suivants sont disponibles :

  • Général

  • Communication réseau

  • Produits sans fil

  • Publication de données

Pour plus d'informations sur l'application mobile EcoStruxure Power Commission, consultez DOCA0366EN EcoStruxure Power Commission Mobile Application - User Guide.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.