DOCA0172FR-19

Suppression d'appareils Modbus via les pages Web

Présentation

Il est possible de supprimer des équipements Modbus du système Panel Server. Cela vous permet, par exemple, de détecter l'appareil à partir d'un autre Panel Server.

Procédure de suppression

Pour retirer des appareils Modbus du système, procédez comme suit :

  1. Accédez à Paramètres > Produits Modbus > Produits Modbus pour afficher la liste des appareils connectés.

  2. Sélectionnez l'appareil à supprimer du système.

  3. Cliquez sur l'icône de la corbeille en haut à droite de la page Web.

  4. Confirmez la suppression.

    Résultat : Une fois l'appareil Modbus déconnecté du Panel Server, il n'est plus visible dans la liste des appareils Modbus.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.