DOCA0172FR-19

Menu Paramètres

Structure du menu Paramètres

  • * Non disponible sur les modèles Wired by Design.
  • Disponible sur tous les modèles.
  • Disponible sur les modèles Universal et Advanced.
  • Disponible sur les modèles Advanced.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la description du menu Paramètres.

Description du menu Paramètres

AVIS
ALTÉRATION DES PERFORMANCES RÉSEAU
Seul le personnel qualifié est habilité à modifier les paramètres Ethernet et/ou Modbus-SL. Vous devez avoir lu et compris les paramètres Ethernet et/ou Modbus-SL avant d'entreprendre ces modifications.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner une perte de connectivité du réseau

La page Web du menu Paramètres affiche les cartes et les sous-menus correspondant aux paramètres de configuration et de communication. Les cartes et les sous-menus des pages Web dépendent du modèle de Panel Server.

Carte

Sous-menu

Description

Général

Identification

Informations sur l'identification de l'Panel Server :

  • Nom du produit

  • Gamme du produit

  • Modèle du produit

  • Code du produit

  • Numéro de série

  • Version matérielle

  • Version du firmware

Date et heure

Permet de régler la date et l'heure manuellement ou via NTP (Network Time Protocol).

Communication réseau

Ethernet

Permet de configurer le mode Ethernet de Panel Server, y compris les ports et les paramètres IP (IPv4 et IPv6).

DNS

Permet de configurer le serveur DNS.

RSTP

Permet aux informaticiens de configurer le protocole RSTP.

DPWS

Permet de configurer la découverte de réseau IP.

Proxy

Permet de configurer les paramètres de proxy Internet.

Infrastructure Wi-Fi

Permet de configurer les paramètres Wi-Fi.

Point d'accès Wi-Fi

Permet de configurer les paramètres de point d'accès WiFi.

Services

Activation des services de communication: Permet d'activer ou de désactiver les services suivants pour chaque interface :

Modbus TCP/IP :

  • en mode commuté

  • sur le port ETH1 en mode séparé

  • sur le port ETH2 en mode séparé

  • sur Wi-Fi

Produits Modbus

Configuration Modbus

Permet de définir les réseaux Modbus-SL et Modbus TCP/IP.

Modèles personnalisés

Permet de charger des appareils Modbus-SL et Modbus TCP/IP qui ne sont pas gérés de manière native par les modèles intégrés de Panel Server.

Ajout de produits

Permet de détecter les appareils Modbus-SL et Modbus TCP/IP à l'aide d'une liste autorisée.

Lecture de registres

Permet de résoudre les problèmes rencontrés lors de l'ajout d'équipements Modbus.

Produits Modbus

Informations détaillées sur chaque équipement du réseau Modbus. Les informations fournies (par exemple, l'identification de l'appareil, le nom et la version du modèle personnalisé, les caractéristiques électriques) et les données de contextualisation (saisies par l'utilisateur) dépendent du type d'appareil.

Produits sans-fil

Configuration réseau

Permet de définir le réseau IEEE 802.15.4 lorsque l'option est activée.

Découverte

Permet de détecter les appareils sans fil dans le réseau IEEE 802.15.4 en utilisant une liste autorisée ou via une découverte non sélective.

Paramètres fonctionnels globaux

Permet de :

Produits sans-fil

Permet d'envoyer une commande Localiser pour faire clignoter l'appareil sans fil pendant 30 secondes (5 minutes pour les appareils Exiway Link).

Fournit des informations détaillées sur chaque appareil sans fil du réseau IEEE 802.15.4. Les informations fournies (par exemple, l'identification de l'appareil, le RF-ID de l’appareil, les caractéristiques électriques, l'ID du serveur virtuel Modbus) et les données de contextualisation (saisies par l'utilisateur) dépendent du type d'appareil.

Gestion des entrées intégrées

Configuration d'E/S

Permet de configurer les entrées numériques du Panel Server.

Entrée incorporée

Permet de configurer les entrées/sorties des équipements d'E/S associés à Panel Server.

Gestion des données

Echantillonnage

Permet de définir l'échantillonnage des données des appareils connectés.

Export local

Permet d'exporter les données échantillonnées localement dans un fichier .csv. (Disponible dans le modèle avancé uniquement.)

Arborescence des appareils

Informations détaillées sur l'échantillonnage pour chaque appareil connecté au Panel Server. Les appareils sont triés par usage ou par zone. Sélectionnez le mode de regroupement des équipements dans la liste en cliquant sur l'icône .

Les mesures et les alarmes dépendent du type d'appareil.

Publication de données

Publication de données

Permet de définir les moyens utilisés pour publier les données et d'activer le service de notification des alarmes par e-mail.

Sécurité

Management du réseau

Permet de configurer la fonction de sécurité pour désactiver définitivement les réseaux sans fil.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.