DOCA0172FR-20

Page d'atterrissage de l'appareil

Présentation

Lorsque le code QR situé sur la face avant d'un Panel Server est scanné avec un smartphone équipé d'un lecteur de code QR et connecté à l'internet, un lien Go2SE vous renvoie à la page d'atterrissage de l'appareil.

Description de la page d’accueil

La page d’accueil est accessible à partir de smartphones Android et iOS. Les menus sont identiques, avec de légères différences de présentation.

La page d’accueil affiche les informations suivantes :

  • Image du produit

  • Liens vers :

    • Télécharger la fiche produit

    • Enregistrer le produit

  • Présentation

    • Numéro de série

    • Référence

    • Description

    • Origine

    • Date de fabrication

    • Code de l'appareil (code) du Panel Server (disponible dans les modèles fabriqués à partir de septembre 2024).

      NOTE: Le code d’équipement représente les informations d’identification de Panel Server. Considérez ces informations comme confidentielles.
  • Centre de ressources

    • Accéder à tous les documents

      • Instructions de service

      • Guides d'utilisation

      • les brochures.

      • Déclarations de conformité

    • Données environnementales

  • Support

Application mySchneider

La sélection de cette application permet d’accéder à l’application mobile du service clientèle de Schneider Electric, mySchneider, laquelle peut être téléchargée sur les smartphones Android et iOS. Consultez la boutique d’applications pour connaître les smartphones compatibles. Cette application propose des instructions en libre-service et un accès facile à l’assistance d’experts Schneider Electric.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.