DOCA0172FR-19

Détection non sélective des appareils sans fil

Présentation

Le logiciel EcoStruxure Power Commission permet d'effectuer une découverte non sélective des appareils sans fil où le EcoStruxure Panel Server détecte tous les appareils sans fil du réseau qui se prêtent à la découverte. Vous pouvez ainsi détecter un grand nombre d'appareils sans fil en même temps.

La fonction Protect Plus n'est pas disponible lors de la découverte et de la mise en service d'appareils via le logiciel EcoStruxure Power Commission. Pour plus d'informations sur la sécurité accrue offerte par la fonction Protect Plus pendant la découverte, voir Détection des équipements sans fil via les pages Web.

Procédure de mise en service

Pour mettre en service l'EcoStruxure Panel Server à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission, procédez comme suit :

  1. Vérifiez que les appareils sans fil qui seront ajoutés au projet EcoStruxure Panel Server sont sous tension.

  2. Connectez l'EcoStruxure Panel Server au PC (reportez-vous à la section Connexion au réseau Ethernet).

  3. Lancer le logiciel EcoStruxure Power Commission.

  4. Sur la page d'accueil de l'EcoStruxure Panel Server, cliquez sur le bouton CONNECTER AU PRODUIT.

    Résultat : Lorsque l'EcoStruxure Panel Server est connecté, les paramètres de connexion (adresse IP et adresse de l'EcoStruxure Panel Server) s'affichent.

  5. Pour ajouter des appareils sans fil, cliquez sur la fiche Ajouter des produits sans fil.

  6. Pour rechercher automatiquement tous les appareils sans fil disponibles dans la plage de l'EcoStruxure Panel Server, cliquez sur la fiche Détection automatique. Attendez que les appareils sans fil soient détectés et affichés dans la liste des appareils.

    NOTE: Lors de la première connexion au réseau IEEE 802.15.4, l'opération prend 21 secondes de plus, le temps d'activer la communication et de sélectionner automatiquement le canal (reportez-vous à la section Paramètres).

  7. Localisez un appareil dans un tableau de distribution en cliquant sur l'icône correspondante.

    Résultat : La boîte de dialogue Localiser produit s'affiche et l'appareil sans fil associé clignote en vert dans le tableau de distribution.

  8. Une fois l'appareil identifié, cliquez sur ARRETER LE CLIGNOTEMENT pour qu'il arrête de clignoter.

  9. Cliquez sur CONFIRMER pour continuer.

  10. Configurez les paramètres propres à chaque appareil sans fil.

  11. Téléchargez les appareils détectés par EcoStruxure Panel Server et les paramètres associés vers EcoStruxure Panel Server en cliquant sur le bouton ECRIRE DANS LE PROJET.

  12. Confirmez pour continuer.

    Résultat : Le message Ecriture dans le projet réussie s'affiche lorsque vous avez terminé.

  13. Cliquez sur l'EcoStruxure Panel Server dans le schéma de communication de la VUE COMMUNICATION.

  14. Enregistrez les paramètres de l'EcoStruxure Panel Server dans le projet en cliquant sur le bouton APPLIQUER AU SERVEUR.

    Résultat : Le message Write to project successful s'affiche à la fin de l'opération.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.