DOCA0172FR-20

Description du matériel

Panel Server Entry

Face avant

Bas

Haut

       
   
  1. Voyant d’état de Panel Server

  2. Bouton multifonction

  3. Code QR pour les informations produit (y compris code d’équipement, informations d’identification à utiliser dans les revendications sécurisées de Panel Server à partir des applications Cloud)

  4. Voyant Ethernet 1 : Vitesse

  5. Voyant Ethernet 2 : Activité

  6. Port de communication Ethernet

  7. Bornier d’alimentation

  8. Adresse MAC et numéro de série

Pour plus d’informations sur l’installation de Panel Server Entry, consultez l’instruction de service disponible sur le site Web de Schneider Electric : NNZ76760.

Panel Server Universal

Face avant

Bas

Arrière

       

Haut

 
  1. Bornier d’alimentation

  2. Bornier d’entrée numérique (PAS600L)

  3. Voyant d’état de Panel Server

  4. Bouton multifonction

  5. Code QR pour les informations produit (y compris code d’équipement, informations d’identification à utiliser dans les revendications sécurisées de Panel Server à partir des applications Cloud)

  6. Port de communication Modbus RS485

  7. Voyant Ethernet 1 : Vitesse

  8. Voyant Ethernet 2 : Activité

  9. Port d’antenne Wi-Fi externe

  10. Port de communication Ethernet 1

  11. Port de communication Ethernet 2

  12. Connexion à la terre

  13. Adresse MAC, numéro de série et version matérielle HW : V2.0 (pour la version matérielle 002.000.000 uniquement)

  14. Port d'antenne IEEE 802.15.4 externe (pour la version matérielle V2.0 PAS600, PAS600L uniquement)

Pour plus d’informations sur l’installation de Panel Server Universal, consultez l’instruction de service disponible sur le site Web de Schneider Electric : GEX84977

Panel Server Universal Wired by Design

Face avant

Bas

Arrière

       

Haut

 
  1. Bornier d’alimentation

    (PAS600LWD)
  2. Bornier d’entrée numérique (PAS600LWD)

  3. Voyant d’état de Panel Server

  4. Bouton multifonction

  5. Code QR pour les informations produit (y compris code d’équipement, informations d’identification à utiliser dans les revendications sécurisées de Panel Server à partir des applications Cloud)

  6. Port de communication Modbus RS485

  7. Voyant Ethernet 1 : Vitesse

  8. Voyant Ethernet 2 : Activité

  9. Port de communication Ethernet 1

  10. Port de communication Ethernet 2 (port PoE pour PAS600LWD)

  11. Connexion à la terre

  12. Adresse MAC, numéro de série et version du matériel V2.0

Pour plus d’informations sur l’installation de Panel Server Universal Wired by Design, consultez l’instruction de service disponible sur le site Web de Schneider Electric : PKR28607.

Panel Server Advanced

Face avant

Bas

Arrière

       

Haut

 
  1. Bornier d’alimentation (PAS800, PAS800L)

  2. Bornier d’entrée numérique (PAS800L)

  3. Voyant d’état de Panel Server

  4. Bouton multifonction

  5. Code QR pour les informations produit (y compris code d’équipement, informations d’identification à utiliser dans les revendications sécurisées de Panel Server à partir des applications Cloud)

  6. Port de communication Modbus RS485

  7. Voyant Ethernet 1 : Vitesse

  8. Voyant Ethernet 2 : Activité

  9. Port d’antenne Wi-Fi externe

  10. Port de communication Ethernet 1

  11. Port de communication Ethernet 2 (port PoE pour PAS800P)

  12. Connexion à la terre

  13. Adresse MAC, numéro de série et version du matériel HW : V2.0 (uniquement pour la version du matériel 002.000.000)

  14. Port d’antenne IEEE 802.15.4 externe (PAS800, PAS800L)

Pour plus d'informations sur l'installation de Panel Server Advanced, consultez l'instruction de service disponible sur le site Web de Schneider Electric : BQT54848.

Version matérielle

Selon le modèle et la date de fabrication, Panel Server existe en deux versions matérielles (HW) : 001.000.000 et 002.000.000.

Les modèles suivants de EcoStruxure Panel Server sont disponibles avec la version matérielle 002.000.000 (HW: V02) :

  • Modèle PAS600PWD Wired by Design sans fonctionnalité de communication sans fil

  • Modèle PAS600LWD Wired by Design sans fonctionnalité de communication sans fil

Certains modèles de Universal et Advanced EcoStruxure Panel Server existent en deux versions matérielles : 001.000.000 et 002.000.000 (HW : V02). Pour Advanced EcoStruxure Panel Server, les deux versions offrent les mêmes capacités et fonctionnalités. Pour PAS600 et PAS600L, la version 002.000.000 du matériel fournit les fonctions suivantes en plus de celles fournies par la version 001.000.000 du matériel :

  • Connectivité Wi-Fi 5 GHz

  • Port d'antenne externe IEEE 802.15.4

Pour identifier la version matérielle de votre Panel Server, vous avez le choix entre différentes méthodes :

  • Informations imprimées en haut du Panel Server :

    • Version matérielle 001.000.000 : Adresse MAC et numéro de série

    • Version matérielle 002.000.000 : Adresse MAC, numéro de série et HW: V2.0

  • Dans les pages Web de Panel Server, en sélectionnant l'un des chemins suivants :

    • Paramètres > Général > Identification > Révision matérielle

    • Maintenance > Mise à jour du firmware > Révision matérielle

Voyant d’état de Panel Server

Ce voyant indique le mode de fonctionnement de Panel Server.
Voyant Description
Panel Server hors tension.

Panel Server en cours de mise sous tension. Le système va démarrer dans deux minutes.

Panel Server fonctionne normalement.

Dysfonctionnement mineur détecté. Connectez-vous au logiciel Panel Server pour identifier le problème.

Dysfonctionnement majeur détecté. Remplacement de Panel Server nécessaire.

Un point d’accès Wi-Fi est disponible pour la connexion.

Connexion au point d’accès Wi-Fi établie.

Voyants d’état de la communication Ethernet

La combinaison des deux voyants du port RJ45 indique le statut de la communication Ethernet de Panel Server.

Voyants Ethernet

Description

Voyant 1 : Vitesse

Voyant 2 : Activité

Pas de communication Ethernet

Communication Ethernet 10 Mo active

Communication Ethernet 100 Mo active

Bouton multifonction

Utilisez le bouton multifonction pour exécuter les fonctions suivantes :

  • Initier la connexion à l’aide du point d’accès Wi-Fi (sauf modèles Wired by Design)

  • Redémarrer Panel Server

  • Restaurer les réglages d’usine de Panel Server

Fonction Action Statut des voyants Signification

Activer le point d’accès Wi-Fi

Appuyez sur le bouton multifonction pendant moins de 5 s

Bleu clignotant

Le point d’accès Wi-Fi de Panel Server est disponible pour la connexion.

Bleu fixe

La connexion au point d’accès Wi-Fi est établie.

Orange clignotant rapidement

La connexion du point d’accès Wi-Fi n’est pas autorisée.

Redémarrer Panel Server

Appuyez sur le bouton multifonction pendant 5 s à 10 s

Orange fixe

Panel Server est en cours de redémarrage.

Vert fixe

Panel Server est en état de fonctionnement normal après le redémarrage.

Restaurer les réglages d’usine de Panel Server

Appuyez sur le bouton multifonction pendant plus de 10 s jusqu’à ce que le voyant orange fixe commence à clignoter rapidement.

Orange clignotant rapidement

La restauration des réglages d’usine est lancée.

Confirmez le rétablissement des réglages d’usine en appuyant de nouveau sur le bouton multifonction dans les 5 secondes.

Vert clignotant rapidement

La restauration des réglages d’usine est confirmée.

Pour annuler la restauration des réglages d’usine, attendez que le voyant change de couleur.

Rouge clignotant rapidement

La restauration des réglages d’usine est annulée.

Attendez que Panel Server ait complètement redémarré.

Orange fixe

Panel Server est en cours de démarrage

Vert fixe

Panel Server est en état de fonctionnement normal après réinitialisation.

Code QR

Lorsque le code QR situé sur la face avant d’un Panel Server est scanné avec un smartphone connecté à Internet, la page d’accueil de Go2SE s’affiche.

La page d’accueil fournit :

  • Des informations sur Panel Server

  • Une liste de menus

Détection d’accès non autorisé

L’étiquette de garantie permet de détecter un accès physique non autorisé à Panel Server. Cette étiquette est gris clair avec la mention Schneider Electric en noir.

La figure suivante illustre la position de l’étiquette de garantie (A) apposée sur le côté droit de l’équipement Panel Server :

Avant toute opération d’installation, d’exploitation, de mise en service ou de maintenance de EcoStruxure Panel Server, vérifiez l’intégrité de l’étiquette de garantie.

Port d'antenne Wi-Fi externe

Les appareils sans fil externes/antennes Wi-Fi en option peuvent être connectés via le port d'antenne Wi-Fi :

  • Panel Server Universal (sauf modèles Wired by Design)

  • Panel Server Advanced

Connectez l'antenne externe (référence PASA-ANT1) au port d'antenne Wi-Fi situé en bas du site Panel Server et installez l'antenne sur le toit de l'armoire électrique.

Pour plus d’informations sur la configuration de Panel Server après installation de l’antenne externe, reportez-vous à Infrastructure Wi-Fi.

Port d'antenne externe IEEE 802.15.4

Les appareils sans fil externes/antennes Wi-Fi en option peuvent être connectés via le port d'antenne IEEE 802.15.4 pour :

  • Panel Server Universal de version matérielle 002.000.000 (sauf modèles Wired by Design)

  • Panel Server Advanced

Connectez l'antenne externe (référence PASA-ANT1) au port d'antenne IEEE 802.15.4 situé au sommet du Panel Server Universal ou du Advanced et installez l'antenne sur le toit de l'armoire électrique.

Pour plus d'informations sur la configuration du site Panel Server après l'installation de l'antenne externe, consultez le site IEEE 802.15.4 Communication.

Panel Server Appareils sans fil externes/antenne Wi-Fi

Utilisez les appareils sans fil/antennes Wi-Fi externes (référence PASA-ANT1) dans des cas d'utilisation spécifiques, par exemple lorsque le Panel Server Universal ou le Advanced est installé dans un tableau de distribution avec des cloisons métalliques et une porte, et que certains appareils sans fil se trouvent à un autre endroit. L'antenne étend le réseau sans fil ou Wi-Fi à l'extérieur du tableau de distribution.

Pour plus d'informations sur l'installation de l'antenne externe, consultez l'instruction de service disponible sur le site Web de Schneider Electric : NNZ58425.

Pour plus d'informations sur la communication sans fil dans le système Panel Server, consultez le document DOCA0289•• Architectures de communication sans fil avec EcoStruxure Panel Server - Guide de conception.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.