DOCA0172FR-19

Tendances des données (modèle Advanced)

Présentation

Le Panel Server Advanced permet d'afficher des graphiques de tendances sur la base des données historiques enregistrées sur une période sélectionnée.

L'analyse des tendances des données d'historique sur un Panel Server Advanced suppose que les mesures à afficher ont été sélectionnées pour l'enregistrement et que l'échantillonnage des données est activé. Pour plus d'informations, voir Echantillonnage des données.

Vous pouvez suivre les tendances des données historiques sur une seule période ou, en utilisant le mode de comparaison, vous pouvez comparer les mêmes données pour deux périodes différentes de même durée (par exemple, comparer les données entre la semaine commençant le 10 juillet 2022 et la semaine commençant le 17 juillet 2022).

NOTE: Les valeurs d'énergie affichées dans les graphiques de tendance et exportées depuis la page Tendances diffèrent des valeurs de données brutes exportées dans le fichier CSV d'export local.

Vous pouvez afficher les données de plusieurs manières :

  • Vue d'équipement : afficher les graphiques de tendance pour un appareil sélectionné.

  • Vue agrégée par usage

  • Vue agrégée par zone

Pour plus d'informations sur la page Tendances et la manière de visualiser les données, consultez la description du Menu Tendances.

Pour plus d'informations sur les usages et les zones, reportez-vous à l'annexe H : Contextualisation des données.

Disponibilité

Cette fonction est disponible sur les pages Web de Panel Server Advanced, dans Tendances.

Principe d'agrégation

Les chiffres de tendance dans la Vue agrégée par usage et la Vue agrégée par zone sont le résultat d'un algorithme d'agrégation utilisé pour calculer la consommation d'énergie.

Pour l'électricité, l'algorithme d'agrégation calcule la consommation d'énergie active en Wh. Pour les autres produits, l'algorithme calcule la consommation en volume exprimé en mètres cubes (m3).

NOTE: Pour agréger l'énergie consommée par les charges, tous les usages sont pris en compte dans la vue agrégée par usage, sauf :
  • Général/Arrivée

  • Sous/Tête de groupe

  • Total

Les appareils configurés avec l'un de ces usages ne sont pas affichés pas dans les vues agrégées ni dans la page d'accueil. Vous pouvez filtrer par Général/Arrivée dans la Vue agrégée par usage pour afficher les données pertinentes. Reportez-vous à Menu Tendances

Paramètres de la vue d'équipement pour les tendances des données

Le tableau suivant décrit les paramètres.

Paramètre Description

Permet de sélectionner le mode de regroupement des appareils dans la liste :

  • Usage (par défaut)

  • Zone

Appareils

Permet de sélectionner un ou plusieurs appareils.

Données

Permet de sélectionner les données à utiliser pour le graphique. Les types de données disponibles dans la liste dépendent des appareils sélectionnés.

Mode de comparaison

  • Désactivez cette option pour afficher le graphique sur une seule période.

  • Activez cette option pour obtenir des données de comparaison entre deux périodes de même durée.

Période

Lorsque l'option Mode de comparaison est activée, ce paramètre permet de sélectionner la durée de la période :

  • Un jour

  • Une semaine

  • 4 semaines

  • Personnaliser

De

Lorsque l'option Mode de comparaison est désactivée, permet de sélectionner la date et l'heure de début de la période.

NOTE: La période par défaut est d'un jour, la date de début est la veille (J-1) et l'heure de début est minuit.

Lorsque l'option Mode de comparaison est activée, permet de sélectionner la date et l'heure de début de chaque période :

  1. Sélectionnez la date et l'heure de début de la période en cours (Période 1).

  2. Sélectionnez la date de début de la période précédente (Période 2). L'heure est automatiquement définie comme pour la Période 1.

NOTE: La date de début par défaut dépend de la période sélectionnée :
  • Un jour : Période 1 : J-1 ; Période 2 : J-2

  • Une semaine : Période 1 : J-7 ; Période 2 : J-14

  • 4 semaines : Période 1 : J - 4 semaines ; Période 2 : J - 8 semaines

  • Personnalisé : Période 1 : J-1 ; Période 2 : J-2

À

Permet de sélectionner la date et l'heure de fin de la période.

NOTE: La date de fin par défaut est aujourd'hui (J).

Lorsque l'option Mode de comparaison est activée, la date de fin est définie automatiquement en fonction de la date de début et de la période sélectionnées pour les périodes fixes (jour, semaine, 4 semaines).

Pour une période personnalisée, sélectionnez la date de fin de la première période. La date et l'heure de fin de la deuxième période sont définies automatiquement pour garantir que les deux périodes ont la même durée.

Intervalle

Permet de sélectionner l’intervalle des données intégrées affichées dans les graphiques à barres : par heure (H), jour (D) ou Mois.

NOTE: L'intervalle s'affiche uniquement lorsque les données sélectionnées sont de type données intégrées (affichées avec une icône de graphique à barres dans la liste).

Effacer les filtres

Permet d'effacer toute sélection précédente d'appareils, de données ou de périodes.

Paramètres de la vue agrégée pour Tendances

Le tableau suivant décrit les paramètres.

Paramètre Description

Filtrer par zone/Filtrer par usage

Permet de sélectionner les filtres suivants :

  • Zones à afficher (dans Vue agrégée par usage)

  • Usages à afficher (dans Vue agrégée par zone)

Produit

Permet de sélectionner un produit consommé dans une liste déroulante de valeurs.

Usage (Vue agrégée par usage)

Permet de sélectionner des usages :

  • Usages spécifiques

    • Tous les usages

    • Usage Général/Arrivée

    • Principaux usages (affiche cinq usages principaux et regroupe les autres usages, en fonction de la consommation)

  • Usages individuels (un ou plusieurs)

NOTE: Pour le calcul des usages principaux :
  • Lorsque le mode de comparaison est désactivé, les usages sont calculés sur la période sélectionnée (période 1).

  • Lorsque le mode de comparaison est activé, les usages sont calculés sur la somme des périodes 1 et 2.

Zone (Vue agrégée par zone)

Permet de sélectionner des zones :

  • Zones spécifiques

    • Toutes les zones

    • Principales zones (affiche cinq zones principales et regroupe d'autres zones, en fonction de la consommation)

  • Zones individuelles (une ou plusieurs)

Mode de comparaison

  • Désactivez cette option pour afficher le graphique sur une seule période.

  • Activez cette option pour obtenir des données de comparaison entre deux périodes de même durée.

Période

Lorsque l'option Mode de comparaison est activée, ce paramètre permet de sélectionner la durée de la période :

  • Un jour

  • Une semaine

  • 4 semaines

  • Personnaliser

De

Lorsque l'option Mode de comparaison est désactivée, permet de sélectionner la date et l'heure de début de la période.

NOTE: La période par défaut est d'un jour et la date de début est hier (J-1).

Lorsque l'option Mode de comparaison est activée, permet de sélectionner la date et l'heure de début de chaque période :

  1. Sélectionnez la date et l'heure de début de la période en cours (Période 1).

  2. Sélectionnez la date de début de la période précédente (Période 2). L'heure est automatiquement définie comme pour la Période 1.

NOTE: La date de début par défaut dépend de la période sélectionnée :
  • Un jour : Période 1 : J-1 ; Période 2 : J-2

  • Une semaine : Période 1 : J-7 ; Période 2 : J-14

  • 4 semaines : Période 1 : J - 4 semaines ; Période 2 : J - 8 semaines

  • Personnalisé : Période 1 : J-1 ; Période 2 : J-2

À

Permet de sélectionner la date et l'heure de fin de la période.

NOTE: La date de fin par défaut est aujourd'hui (J).

Pour une période personnalisée, sélectionnez la date et l'heure de fin de la première période. La date et l'heure de fin de la deuxième période sont définies automatiquement pour garantir que les deux périodes ont la même durée.

Intervalle

Permet de sélectionner l’intervalle des données affichées dans les graphiques à barres : par heure (H), jour (D) ou Mois.

Effacer les filtres

Permet d'effacer toute sélection précédente d'appareils, de données ou de périodes.

Exporter

Permet d'exporter la données de l'écran courant vers un fichier csv. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Exportation des données de tendance

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.