DOCA0172FR-19

Configuration des capteurs d'ambiance via les pages Web

Présentation

Les capteurs d'ambiance peuvent être configurés via les pages Web Panel Server.

Pour obtenir la liste complète des capteurs d'ambiance pris en charge, consultez les notes de publication appropriées :

  • DOCA0249•• EcoStruxure Panel Server Entry - Notes de publication du firmware

  • DOCA0178•• EcoStruxure Panel Server Universal - Notes de publication du firmware

  • DOCA0248•• EcoStruxure Panel Server Advanced - Notes de publication du firmware

Procédure de configuration

Pour configurer les capteurs d'ambiance, suivez la procédure décrite dans Configuration d'appareils sans fil via les pages Web.

Si nécessaire pendant la procédure de configuration, en fonction du capteur, cliquez sur Démarrer dans Localiser, pour identifier le capteur spécifique dans son emplacement. Le voyant du capteur clignote pendant 30 secondes. Vous pouvez ainsi sélectionner le capteur d'ambiance approprié pour modifier sa configuration.

Tableaux de paramètres

Identification

Reportez-vous à Configuration d'appareils sans fil via les pages Web.

Paramètres de communication

Nom du paramètre Description

Période de communication (s)

Lorsque cette option est disponible pour l'appareil sans fil sélectionné, vous pouvez définir la période de communication sur une valeur différente de celle définie au niveau de la famille d'appareils. Sélectionnez une valeur comprise entre 60 et 600 secondes dans la liste. La modification est appliquée lors de la prochaine communication avec l'appareil.

Modbus virtuel

Reportez-vous à Configuration d'appareils sans fil via les pages Web.

Contextualisation des données

Reportez-vous à Configuration d'appareils sans fil via les pages Web.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?