DOCA0172FR-19

Envoi de commandes depuis les pages Web de Panel Server

Présentation

Vous pouvez envoyer des commandes depuis les pages Web de EcoStruxure Panel Server.

Commandes de contrôle de sortie vers des équipements Smart Link

AVERTISSEMENT
DÉPART DE FONCTIONNEMENT INATTENDU
N'envoyez des commandes de contrôle de sortie que pour des charges électriques non critiques qui peuvent être laissées sans surveillance en toute sécurité.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Les commandes de contrôle de sortie peuvent être envoyées aux appareils I/O Smart Link et Acti9 Smartlink Modbus-SL à partir des pages Web de Panel Server (dans les widgets de données accessibles via Surveillance et contrôle > Entrée/Sortie). Les commandes d'ouverture et de fermeture sont utilisées pour contrôler des charges électriques non critiques.

Commandes individuelles

Les commandes individuelles sont exécutées sur un seul appareil. Pour cela, sélectionnez un appareil dans l'arborescence d'équipements sur la page Web appropriée (indiquée dans la liste ci-dessous).

Les fonctions suivantes sont disponibles :

  • Localiser un appareil sans fil (dans Paramètres > Produits sans-fil).

    Lorsque le bouton Localiser est actionné, l'appareil sans fil clignote pendant 30 secondes. Les appareils Exiway Link clignotent pendant cinq minutes.

  • Réinitialiser toutes les énergies par appareil (dans les widgets de données accessibles via Surveillance et contrôle > Produits sans-fil).

  • Réinitialiser le pic de demande par appareil (dans les widgets de données accessibles via Surveillance et contrôle > Produits sans-fil).

  • Envoyer un ordre Exiway Link (dans les widgets de données accessibles via Surveillance et contrôle > Produits sans-fil).

    • Désactiver ou activer les tests périodiques.

    • Démarrer un test fonctionnel.

Commandes globales

Les commandes globales sont exécutées sur une famille d'appareils. La commande est appliquée à tous les appareils connectés de la famille.

Pour exécuter des commandes globales, accédez à Paramètres > Produits sans-fil > Paramètres fonctionnels globaux.

La fonction permet d'effectuer les opérations suivantes :

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.