DOCA0172FR-19

Paramètres du réseau

Présentation

L'Panel Server assure les communications filaires et sans fil et permet la communication réseau. Le Panel Server propose les interfaces de connexion suivantes :

  • Ethernet :

    • Un port sur le modèle Entry

    • Deux ports sur les modèles Universal et Advanced

  • Wi-Fi (sauf modèles Wired by Design)

Disponibilité

Cette fonction est disponible sur Panel Server Entry, Universal et Advanced.

Réglage des paramètres

La configuration du réseau est réglée comme suit :

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission

  • Dans les pages Web de Panel Server, sous Paramètres > Communication réseau.

Sélectionnez la configuration réseau appropriée pour votre système. Si nécessaire, saisissez les paramètres pour chaque interface de connexion affichée.

Pour plus d'informations sur les options de configuration réseau et les paramètres associés, reportez-vous aux sections suivantes :

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.