DOCA0172FR-19

Recommandations en vue d'optimiser les réseaux avec des équipements Modbus

Instructions générales

Optimisez la configuration de Panel Server :

Optimisez la configuration des équipements connectés :

  • Désactivez les fonctions inutilisées pour réduire le temps de traitement.

  • Utilisez la fonction Lecture de registres disponible dans les pages Web Panel Server pour vérifier la connectivité et la réponse de l'appareil connecté.

Surveillez les performances et les diagnostics :

  • Surveillez les taux d'erreur. Vérifiez les erreurs de CRC (contrôle de redondance cyclique) et les dépassements de délai, qui peuvent indiquer des problèmes de câblage ou de configuration. Les informations sur les erreurs de CRC sont disponibles comme suit :

  • Utilisez des outils de diagnostic, par exemple des analyseurs de protocole ou des logiciels spécialisés tels que ModScan ou Modbus Poll.

Testez et réglez le système :

  • Commencez avec des fréquences d'échantillonnage prudentes. Accélérez progressivement tout en surveillant les problèmes suivants :

    • Erreurs de CRC

    • Temporisations

    • Réponses manquées

  • Ajustez les fréquences d'échantillonnage en fonction des temps de réponse réels des appareils et des conditions du réseau.

Recommandations pour Modbus SL

Observez les meilleures pratiques en matière de conception du réseau :

  • Réduisez autant que possible le nombre d'appareils par réseau série pour éviter de surcharger le bus. Essayez de rester au-dessous de 32 appareils par segment RS485.

  • Utilisez des répéteurs ou des ponts pour les longues distances ou pour un nombre d'appareils important.

  • Terminez correctement le bus. Utilisez des résistances de 120 ohm aux deux extrémités des lignes RS485.

  • Utilisez des câbles blindés à paires torsadées pour réduire le bruit et les interférences. Si possible, connectez le blindage et le 0 V.

Tenez compte de l'impact du débit de transmission. Le débit de transmission détermine la vitesse à laquelle les données sont transmises sur le réseau :

  • Les débits élevés (par exemple, 115200 bps) permettent un échantillonnage plus rapide, mais ils sont plus sensibles au bruit.

  • Les débits faibles (par exemple, 9600 bps) sont plus stables sur de longues distances, mais ils réduisent la performance de transmission.

Adaptez le débit de transmission aux conditions du réseau :

  • Utilisez des débits élevés (par exemple, 38400-115200) dans les environnements électriquement propres avec des câbles de faible longueur.

  • Utilisez des débits plus faibles (par exemple, 9600-19200) dans les environnements bruyants ou les installations sur longue distance.

Optimisez la configuration des équipements connectés :

  • Définissez des ID de serveur uniques pour chaque équipement connecté afin d'éviter les conflits.

  • Utilisez des débits de transmission et des paramètres de parité cohérents pour l'ensemble des équipements connectés sur un même segment.

Optimisez la stratégie d'échantillonnage des données :

  • Lisez/écrivez plusieurs registres contigus en une seule requête pour réduire le trafic.

  • Ajustez les périodes d'échantillonnage pour éviter un échantillonnage trop fréquent. Visez un équilibre entre réactivité et largeur de bande.

  • Prenez en compte tous les équipements du réseau série. La présence d'un équipement de moindre réactivité peut avoir un impact sur les performances globales du réseau.

  • Envisagez d'utiliser plusieurs passerelles en cas de nombre important d'équipements série ou de données volumineuses.

  • Evitez de surcharger la ligne série avec un trop grand nombre de requêtes.

Recommandations pour Modbus TCP/IP

Gérez les clients Modbus TCP comme suit :

  • Limitez le nombre de clients Modbus TCP simultanés en amont pour éviter de surcharger le Panel Server.

  • Utilisez des connexions TCP persistantes plutôt que des cycles fréquents de connexion/déconnexion.

  • Lors de l'établissement de plusieurs connexions de client TCP simultanées au Panel Server, configurez des délais de réponse plus longs côté client. Cela permet d'assurer une communication fiable et d'éviter les déconnexions prématurées ou les dépassements de délai dus à une charge accrue lors de connexions simultanées.

Dépannage

Voir Dépannage des appareils Modbus.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.