DOCA0172FR-19

Exportation de données localement (modèle Advanced)

Présentation

Le Panel Server Advanced peut exporter les données mesurées sur les appareils connectés et journalisées via l'échantillonnage des données. Les données peuvent être exportées vers votre PC dans un fichier .csv.

Pour exporter les données journalisées sur un Panel Server Advanced :

  1. Configurez les données à échantillonner (voir Sélection des mesures à enregistrer).

  2. Activez l'échantillonnage.

NOTE: Pour permettre l'exportation des données journalisées vers un fichier CSV après une restauration de sauvegarde sur le même Panel Server Advanced (voir section détaillée), vous devez d'abord rétablir les réglages d'usine du Panel Server (voir procédure).

Disponibilité

Cette fonction est disponible sur Panel Server Advanced.

Réglage des paramètres

L'exportation locale des données est configurée dans les pages Web Panel Server, sous Paramètres > Gestion des données > Export local.

Paramètres d'exportation locale

Le tableau suivant décrit les paramètres.

Paramètre Description

De

Permet de sélectionner la date de début de la période.

À

Permet de sélectionner la date de fin de la période.

Sélection de dispositif

Permet de sélectionner la source d'exportation des données :

  • Un équipement

  • Tous les équipements

NOTE: Pour exporter les données provenant de plusieurs équipements, envisagez d'effectuer plusieurs exportations d'un seul équipement pour améliorer la lisibilité. Sélectionnez un équipement et cliquez sur Exporter les données pour générer le fichier .csv correspondant à l'équipement sélectionné. Répétez cette opération pour chaque équipement.

Exportation de données

Pour exporter des données qui ont été échantillonnées par Panel Server Advanced, cliquez sur Exporter les données. Les données sont exportées dans un fichier CSV sur votre PC. Vous pouvez exporter les données concernant une période spécifique en sélectionnant une date de début et une date de fin.

NOTE: Le fichier d'exportation contient tous les points de données échantillonnés pendant la période demandée pour l'exportation, y compris pour des mesures qui ne sont plus échantillonnées ou des appareils qui ne sont plus connectés.

Jusqu'à 6,5 millions de points de données peuvent être exportés dans un seul fichier ; pour des ensembles de données plus importants, utilisez plusieurs fichiers. Une erreur est générée si vous tentez d'exporter davantage de points de données Prenez note du facteur de surconfiguration inclus dans l'erreur pour vous aider à sélectionner une période d'exportation plus courte valide. Par exemple, si vous tentez d'exporter 20 jours de données et recevez une erreur indiquant que vous êtes 1 fois au-dessus de la limite, vous allez réduire la durée de chaque période d'exportation à moins de 10 jours.

Vous pouvez estimer la taille de votre fichier d'exportation en calculant le nombre d'échantillons pour chaque appareil et en additionnant les valeurs pour l'ensemble des appareils. Par exemple, si trois courants sont associés à un seul appareil configuré pour la consignation de données à une fréquence d’échantillonnage de 1 minute, le nombre total d’échantillons est de 1 581 120. Le tableau suivant illustre le calcul :

Mesure

Période d'échantillonnage (minutes)

Date de début

Date de fin

Temps écoulé (minutes)

Nombre d’échantillons

Courant A

1

28 juillet 2024

29 juillet 2025

527 040

527 040

Courant B

1

28 juillet 2024

29 juillet 2025

527 040

527 040

Courant C

1

28 juillet 2024

29 juillet 2025

527 040

527 040

Format du fichier d'exportation CSV enregistré sur un PC

Les données sont enregistrées dans un fichier .csv. La date est ajoutée dans le format aaaammjj au nom de fichier data-export_. Par exemple, les données exportées le 8 juin 2022 se trouvent dans le fichier nommé data-export_20220608.csv.

L'horodatage des données dans le fichier CSV présente le format AAAA-MM-JJH:MM:SS±FF:ff. L'heure indiquée est celle du fuseau horaire défini dans les pages Web et indique le décalage de ce fuseau horaire par rapport à l'heure UTC en heures et minutes (±FF:ff), conformément à la norme ISO 8601.

Le tableau suivant fournit les détails de chaque ligne du fichier .csv, avec des exemples de données. Les données de chaque appareil sont affichées par colonne.

Ligne

Données dans le fichier .csv

Description

Exemple de données au format CSV (valeurs séparées par des virgules)

1

Element ID

ID d'élément pour chacune des colonnes

modbus:2_mb_PkWD, modbus:1_mb_PFTtl

2

Device Name

Nom d'appareil spécifié par le client pour chacune des colonnes

myPM5560, myPM8000

3

Device Type

Type d'appareil défini par Panel Server pour chacune des colonnes

PM5560, PM8000

4

Measurement Name

Nom des données pour chacune des colonnes

Total Demand Max Active Power, Total Rms Power Factor

5

Measurement Unit

Unité des données pour chacune des colonnes

Wh

6 et plus

AAAA-MM-JJTHH:MM:SS±FF:ff

Colonne 1 : Horodatage des données enregistrées, avec date (AAAA-MM-JJ) et heure (HH:MM:SS). L'heure indiquée est celle du fuseau horaire défini dans les pages Web et indique le décalage de ce fuseau horaire par rapport à l'heure UTC en heures et minutes (±FF:ff), conformément à la norme ISO 8601.

Colonnes 2 et plus : Valeurs de données pour chaque appareil

2024-08-27T08:25:00+01:00

Dans cet exemple, l'heure est 08h25 dans le fuseau horaire local, avec un décalage de +1 heure par rapport à l'heure UTC, laquelle est donc 07h25.

Lecture du fichier CSV

Pour lire le fichier .csv, vous devez importer les données dans Microsoft Excel et utiliser le codage de données correct.

Par défaut, Excel utilise le codage de caractères d'Europe occidentale, comme illustré ci-dessous :

En revanche, le Panel Server Advanced exporte les données en utilisant le codage de caractères UTF-8. Par conséquent, pour que tous les caractères s'affichent correctement, notamment "°C", vous devez sélectionner UTF-8 comme Origine du fichier, comme illustré ci-dessous :

Pour sélectionner le codage UTF-8 dans le fichier .csv exporté, procédez comme suit :

  1. Ouvrez Microsoft Excel et sélectionnez Données puis, dans Récupérer et transformer des données, sélectionnez A partir d'un fichier texte/CSV.

  2. Sélectionnez le fichier .csv exporté depuis Panel Server Advanced et cliquez sur Importer.

  3. Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez les paramètres suivants :

    • 65001 : Unicode (UTF-8) dans Origine du fichier.

    • Selon le jeu de données complet dans Détection du type de données.

  4. Cliquez sur Charger.

    Résultat : Le fichier de consignation des données du Panel Server Advanced s'affiche dans Excel avec le codage de caractères UTF-8, comme dans l'illustration suivante :

Pour vous assurer que les séparateurs sont correctement configurés afin d'éviter les problèmes de lecture des données, procédez comme suit :

  1. Dans Excel, sélectionnez Fichier > Options > Options avancées

  2. Désélectionnez l'option Utiliser les séparateurs système.

  3. Dans Séparateur décimal, vérifiez que la virgule (,) est indiquée.

  4. Cliquez sur OK.

  5. Rechargez le fichier .csv si nécessaire.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.