DOCA0172FR-19

Logiciel EcoStruxure Power Commission (EPC)

Présentation

EcoStruxure Power Commission est un logiciel intelligent qui permet de configurer, tester et mettre en service les systèmes et produits électriques installés dans vos tableaux de distribution, de manière efficace et simple. Il vous permet également de générer un code QR dédié pour le tableau électrique afin de permettre la collaboration numérique avec les sous-traitants et les responsables d'installations en partageant des documents importants.

Principales fonctions

Le logiciel EcoStruxure Power Commission permet de réaliser les opérations suivantes pour les appareils pris en charge :

  • Configuration aisée

    • Détecter tous les appareils intelligents installés dans le tableau de distribution électrique

    • Vérifier la compatibilité du firmware et installer les mises à niveau si besoin

    • Afficher l'architecture de communication et ajuster les paramètres de communication

    • Consulter la liste des appareils installés dans le tableau de distribution et configurer les paramètres électriques des disjoncteurs et compteurs

  • Tests avancés

    • Réaliser des tests de réception en usine (FAT) et générer des rapports :

      • Tester les disjoncteurs MasterPacT MTZ avec des tests automatiques de courbe de déclenchement et des tests ZSI

      • Tester le câblage de communication et générer des rapports

  • Mise en service rapide

    • Ajuster les paramètres sans être connecté aux appareils grâce à la configuration hors ligne

    • Configurer rapidement plusieurs appareils à la fois grâce aux opérations groupées

    • Générer un rapport de projet complet avec la liste des appareils associés au tableau de distribution, la version du firmware, les numéros de série, etc.

  • Collaboration en ligne

    • Créer un code QR unique pour l'ensemble du tableau électrique, puis charger toute la documentation pertinente dans le référentiel cloud Schneider Electric : dessins CAO importants, guides utilisateur, nomenclatures, schémas unifilaires, photos, etc.

    • Simplifier la transmission des projets avec la fonction Digital Logbook. Le responsable d'installation a ainsi accès aux informations d'historique et peut collaborer plus simplement et rapidement avec tous les partenaires du projet.

Pour plus d'informations et pour obtenir des didacticiels ainsi qu'un lien de téléchargement, rendez-vous sur la page Web dédiée au logiciel EcoStruxure Power Commission.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.