DOCA0172FR-19

Aperçu de la consommation (modèle Advanced)

Présentation

Le menu Accueil de Panel Server Advanced permet d'afficher un aperçu analytique de la consommation d'énergie. Pour plus d'informations, voir Menu Accueil.

Disponibilité

Cette fonction est disponible sur Panel Server Advanced.

Réglage des paramètres

Le menu Accueil est disponible dans les pages Web EcoStruxure Panel Server, sous Accueil.

Paramètres de Consommation

Le tableau suivant décrit les paramètres.

Paramètre Description

Produit

Permet de sélectionner le type de produit consommé (Electricité (valeur par défaut), Gaz, Fuel, Air, Vapeur, Eau)

Période

Permet de sélectionner la durée de la période (Un jour, Une semaine, 4 semaines, Personnalisé).

De

Permet de sélectionner la date de début de chaque période :

  1. Sélectionnez la date de début de la période en cours (Période 1).

  2. Sélectionnez la date de début de la période précédente (Période 2).

NOTE: La date de début par défaut des périodes prédéfinies dépend de la période sélectionnée :
  • Un jour : Période 1 : J-1 ; Période 2 : J-2

  • Une semaine : Période 1 : J-7 ; Période 2 : J-14

  • 4 semaines : Période 1 : J - 4 semaines ; Période 2 : J - 8 semaines

Pour une période personnalisée, la date de fin de la deuxième période est définie automatiquement pour garantir que les deux périodes ont la même durée.

NOTE: La période par défaut est d'un jour et la date de début est hier (J-1).

À

Permet de sélectionner la date de fin de la période.

Affichage sous forme de diagramme à secteurs

Les plus gros consommateurs sont présentés sous forme de diagramme à secteurs :

  • Par usage

  • Par zone

Le diagramme à secteurs indique la répartition des cinq plus gros consommateurs au cours de la première période, parmi les appareils pour lesquels l'usage ou la zone a été défini(e). Un sixième groupe rassemble tous les autres consommateurs.

Les informations suivantes sont indiquées au centre du diagramme à secteurs :

  • Ligne 1 :

    • Total Général/Arrivée sur la période 1

    • Pourcentage indiquant la variation globale au cours de la période 2 par rapport à la période 1

    • Icône fléchée indiquant la tendance. Si aucune variation n'est identifiée, aucune icône ne s'affiche.

  • Ligne 2 :

    • Consommation totale sur la période 1

    • Pourcentage indiquant la variation globale au cours de la période 2 par rapport à la période 1

    • Icône fléchée indiquant la tendance. Si aucune variation n'est identifiée, aucune icône ne s'affiche.

  • La ligne 3 indique la différence entre le total Général/Arrivée (voir ligne 1) et la consommation totale (charges), le cas échéant. Aucune information n'est affichée si les lignes 1 et 2 indiquent le même total.

Un tableau à droite du diagramme à secteurs indique :

  • Les consommateurs par couleur

  • Le pourcentage de la consommation totale représenté par chaque consommateur

  • La consommation de chaque consommateur

  • Une indication, en pourcentage, de l'augmentation ou de la diminution au cours de la deuxième période, par rapport à la première

  • Une icône fléchée indiquant si la tendance est à l'augmentation ou à la diminution. Si aucune variation n'est identifiée, aucune icône ne s'affiche.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.