DOCA0172FR-19

Fichier d'alarmes

Les alarmes disponibles dans les pages Web de Panel Server dépendent du type d'appareil. Pour plus d'informations sur les alarmes disponibles sur chaque appareil, consultez DOCA0330EN EcoStruxure Panel Server - Fichier d'alarmes ou reportez-vous au guide utilisateur de l'appareil sélectionné.

IMPORTANT:
  • Concernant la fonction générique de module IO, l'activation d'alarme est autorisée lorsque l'entrée est à l'état 1.

  • Lorsque des auxiliaires Acti9 iATL24, OFSD ou iACT24 sont connectés sous un appareil I/O Smart Link et mis en service dans le Panel Server, si le câble est déconnecté de l'appareil I/O Smart Link, une alarme de disjoncteur ouvert est déclenchée dans le Panel Server au lieu de l'alarme de perte de communication.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.