DOCA0172FR-19

Découverte des émetteurs XB5R (ZBRT)

Présentation

Les transmetteurs XB5R appareils sans fil à bouton poussoir ZBRT sans batterie peuvent être détectés dans le Panel Server.

Procédure de découverte

  1. Affichez la page Web de Panel Server dans le navigateur Web.

  2. Connectez-vous aux pages Web (voir Accès aux pages Web).

  3. Accédez à Paramètres > Équipements sans fil > Découverte et cliquez sur Automatique.

  4. Vérifiez que le module de mise en service ZBRZ1 n'est connecté à aucun appareil à bouton-poussoirZBRT.

  5. Cliquez sur Démarrer.

  6. Connectez le module de mise en service du module ZBRZ1 à chaque appareil à bouton-poussoir. ZBRT Pour plus d'informations, consultez la Fiche d'instructions ZBRZ1 NNZ21729.

  7. Maintenez la connexion pendant quelques secondes. L’appareil ZBRT est appairé lorsque l'accessoire est connecté et apparaît dans la table de résultats de la découverte.

  8. Une fois la découverte terminée, vous pouvez afficher la liste des appareils sans fil détectés dans la page Web Paramètres > Produits sans fil > Produits sans fil.

  9. Configurez les appareils sans fil.

    NOTE: L'ID Modbus attribué aux appareils sans fil peut être modifié une fois le processus de découverte terminé.

Procédure de configuration

Pour configurer des appareils ZBRT à l'aide des pages Web de Panel Server, procédez comme suit :

  1. Accédez à Paramètres > Produits sans-fil pour afficher la liste des appareils sans fil détectés.

    Résultat : La liste des appareils détectés s'affiche (avec la mention Connecté en vert sous le nom de l'appareil).

  2. Sélectionnez l'appareil dont vous souhaitez modifier la configuration.

    Résultat : Les paramètres de l'appareil s'affichent.

  3. Renseignez les différents champs, en vous reportant aux tableaux suivants pour plus d'informations sur les paramètres.

  4. Enregistrez vos paramètres en cliquant sur l'icône en bas à droite de votre écran et en sélectionnant Enregistrer.

Tableaux de paramètres

Identification

Nom du paramètre Description

Nom

Saisissez le nom de l’équipement sans fil.

Étiquette (facultatif)

Saisissez l’étiquette de l’équipement sans fil.

Gamme d’équipements

Pour affichage uniquement

Référence commerciale

Pour affichage uniquement

Version matérielle

Pour affichage uniquement

Famille d’équipements

Pour affichage uniquement

Modbus virtuel

Nom du paramètre Description

ID du serveur virtuel

Entrez l'ID du serveur virtuel Modbus.

Contextuatlisation des données

Nom du paramètre Description

Produit (facultatif)

Sélectionnez dans la liste le produit indiquant la fonction principale de l'appareil.

Usage (facultatif)

Sélectionnez l’usage requis dans la liste afin d’indiquer la fonction précise de l'appareil.

Zone (facultatif)

Sélectionnez la zone dans la liste, en tant que données de contextualisation.

Cliquez sur l’icône Paramètres pour :

  • Créer une nouvelle zone

  • Modifier un nom de zone

  • Supprimer une zone

Pour plus d'informations sur la création, la modification et la suppression de zones, consultez Gestion des zones.

Réglage du temps de conservation des appareils à bouton-poussoir ZBRT1

Le temps de rétention est la durée pendant laquelle le bouton poussoir ZBRT1 reste activé (ON) après avoir été enfoncé.

Réglez la durée de rétention de l'état du bouton-poussoir ZBRT1 entre 100 et 1000 ms (valeur par défaut = 500 ms) dans Paramètres > Équipements sans fil > Paramètres fonctionnels globaux. Sélectionnez une valeur dans la liste.

Procédure de suppression

Suivez la procédure de suppression pour les appareils sans fil ZBRT , comme décrit dans la section Suppression d'appareils sans fil via les pages Web.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.