EIO0000004205.07

认证与标准

下列认证与标准可能包括尚未取得的认证与标准。请检查产品标记和以下URL以了解最新的取得状态。

www.se.com/ww/en/download

机构认证

所有型号

  • Underwriters Laboratories Inc., UL 61010-2-201和CSA C22.2 N°61010-2-201,适用于普通位置使用的工业控制设备

  • Underwriters Laboratories Inc., UL 121201 和 CSA C22.2 N°213,适用于在I级 2区危险位置使用的工业控制设备

仅直流型号

  • 针对在区域 2 燃气/区域 22 灰尘中使用的 IECEx / ATEX

  • DNV*1

*1 所有带有 HDD、FAN 套件、 EtherCAT 的型号,或带有 PCI/PCIe 插槽的 22 英寸宽屏型号均未通过 DNV 认证。

符合标准

欧洲:

CE

  • 规程 2014/35/EU (低电压)

  • 规程 2014/30/EU (EMC)

  • 规程 2014/34/EU (ATEX)

UKCA

  • 规则 SI 2016 No.1101

  • 规则 SI 2016 No.1091

  • 规则 SI 2016 No.1107

澳大利亚:

  • RCM

危险物质

本产品的设计致力于符合以下环境法规,即使它可能没有完全符合:

  • RoHS,规程2011/65/EU和2015/863/EU

  • RoHS 中国,标准 GB/T 26572

  • REACH 规则 EC 1907/2006

设备寿命终结 (WEEE)

本产品包含电子板,必须采用特定处理通道处置。本产品包含电池和/蓄电池,电量耗尽和产品寿命终结时必须回收进行处理(规程2012/19/EU)。

要取出产品电池和蓄电池,请参阅 维护。这些电池所含重金属的重量百分比不超过欧洲电池法规2023/1542 规定的阈值。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.