EIO0000004205.07

前 USB 盖

打开前 USB 盖

前面等级为 IP66F, IP67F、UL 50/50E、类型 1、类型 4X (仅在室内使用) 或类型 13 机柜,但当前 USB 盖打开时,前面等级为UL 50/50E和类型 1 机柜。

注: IP66F 和 IP67F 不是 UL 认证的一部分。
小心
伤害风险
打开前置 USB 保护盖时,小心不要夹伤手指。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
注意
外围破裂
施加的扭矩请勿超过规定值。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
  1. 用螺丝刀松开前 USB 盖顶部的螺钉。
    注: 需要 0.5 N•m (4.4 lb-in) 的力矩。
  2. 在您向外拉前置 USB 保护盖时即可看到 USB 接口。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.