EIO0000004205.07

Power

使用此功能操作产品的电源。

注: HORM启用时,使用Hibernation图标将操作系统休眠将用当前系统状态覆盖HORM中以前保存的状态。重新启动系统时,系统将以休眠时保存的状态启动。之后,即使在电源关闭下启用了HORM,系统也会返回到休眠时保存的状态。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.