EIO0000004205.07

Touch Mode

以下三种模式可用于支持您的使用环境。请根据使用环境选择模式。

注: 此功能仅在带有投射电容式触摸面板的型号上可用。
Standard Mode 出厂默认。适合于使用手指进行触摸操作。
Water Detection Mode 当屏幕上有液体(如水滴)时,触摸输入将被禁用的模式。可用于防止触摸屏因屏幕上的液体而误操作。从屏幕上擦去液体或其他异物后,触摸输入将在约2秒钟内启用。
Glove Mode 适用于使用手套(如橡胶手套)进行操作。
注:
  • 根据手套的类型,可能无法操作。

  • 由于在此模式下触摸灵敏度增加,因此更容易受到环境噪声的影响。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.