EIO0000004205.07

Write Filter

此功能可防止写入系统磁盘。

通过启用Write Filter,可以防止由于写入过多而造成系统磁盘损坏和使用寿命缩短。但是,由于 Windows® 的特性,即使启用了 Write Filter,也可以在重新启动产品后立即执行写入操作。请不要在重新启动此产品后立即关闭它。

默认:Off(禁用)

注:
  • 当只有一个卷设置为Write Filter时,屏幕只显示该卷。

  • 更改设置 (例如 Launcher、RAID 中的设置,以及添加驱动程序、更改注册表或安装应用程序时的设置),请禁用 Write Filter。如果已启用Write Filter,则在重新启动操作系统时,对设置所做的任何更改都将被删除。设置更改完成后,建议重新启用Write Filter

  • 如果已启用Write Filter,则禁用快速启动功能。

小心
设备损坏
无论Write Filter设置如何,请勿在启动本产品后立即关闭电源。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
注意
数据丢失
写入不受Write Filter保护的存储设备时,请勿关闭电源。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?