DOCA0006ZH-08

单位表

以下数据类型出现在 Modbus 寄存器列表中:

类型

描述

范围

UInt16

16 位无符号整数

0 至 65535

Int16

16 位有符号整数

-32768 至 +32767

UInt32

32 位无符号整数

0 至 4 294 967 295

Int64

64 位无符号整数

0 至 18 446 744 073 709 551 615

UTF8

8 位字段

Unicode 的多字节字符编码

Float32

32 位数值

浮点数的 IEEE 标准表示形式(单精度)

Bitmap

DATETIME

参见下表

日期/时间格式:

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

1

保留

R4 (0)

年 0 – 127

2

0

月 (1 – 12)

星期 (0)

日 (1 – 31)

3

夏令时 (0)

0

小时 (0 – 23)

iV

0

分钟 (0 – 59)

4

毫秒 (0 – 59999)

R4:

年:

月:

日:

小时:

分钟:

毫秒:

WD(星期):

SU(夏令时):

iV(收到的数据的有效性):

保留位

7 位(年份从 2000 年开始)

4 位

5 位

5 位

6 位

2 个八位字节

1 – 7:周日 – 周六

如果不使用此参数,则为 0

如果此参数无效或不使用,则为 0

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.