DOCA0006FR-08

Tableau des unités

Les types de données suivants apparaissent dans la liste des registres Modbus :

Type

Description

Plage

UInt16

Entier non signé sur 16 bits

0 à 65535

Int16

Entier signé sur 16 bits

-32768 à +32767

UInt32

Entier non signé sur 32 bits

0 à 4 294 967 295

Int64

Entier non signé sur 64 bits

0 à 18 446 744 073 709 551 615

UTF8

Champ 8 bits

Encodage de caractères multi-octets pour Unicode

Float32

Valeur 32 bits

Représentation standard IEEE pour nombre à virgule flottante (avec une seule précision)

Binaire

DATETIME

Voir tableau ci-dessous

Format DATETIME :

Mot

Bits

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

1

Réservé

R4 (0)

Année (0-127)

2

0

Mois (1-12)

WD (0)

Jour (1-31)

3

SU (0)

0

Heures (0-23)

IV

0

Minutes (0-59)

4

Millisecondes (0-59999)

R4 :

Année :

Mois :

Jour :

Heures :

Minutes :

Millisecondes :

WD (jour de la semaine)

SU (heure d’été) :

iV (validité des données reçues) :

Bit réservé

7 bits (année à partir de 2000)

4 bits

5 bits

5 bits

6 bits

2 octets

1-7 : Dimanche-Samedi

Bit à 0 si ce paramètre n’est pas utilisé

Bit à 0 si ce paramètre n’est pas valide ou n’est pas utilisé

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.