DOCA0006ES-08

Tabla de unidades

En la lista de registros de Modbus aparecen los siguientes tipos de datos:

Tipo

Descripción

Rango

UInt16

Entero de 16 bits sin signo

De 0 a 65535

Int16

Entero de 16 bits con signo

-32768 a +32767

UInt32

Entero de 32 bits sin signo

De 0 a 4 294 967 295

Int64

Entero de 64 bits sin signo

De 0 a 18 446 744 073 709 551 615

UTF8

Campo de 8 bits

Codificación de caracteres multibyte para Unicode

Float32

Valor de 32 bits

IEEE de representación estándar para número flotante (con precisión única)

Mapa de bits

DATETIME

Véase la tabla de abajo

Formato DATETIME:

Palabra

Bits

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

1

Reservado

R4 (0)

Año (0 – 127)

2

0

Mes (1 – 12)

WD (0)

Día (1 – 31)

3

SU (0)

0

Hora (0 – 23)

iV

0

Minuto (0 – 59)

4

Milisegundo (0 – 59999)

R4:

Año:

Mes:

Día:

Hora:

Minuto:

Milisegundo:

WD (día de la semana):

SU (horario de verano):

iV (validez de los datos recibidos):

Bit reservado

7 bits (año a partir de 2000)

4 bits

5 bits

5 bits

6 bits

2 octetos

1 – 7: Domingo a sábado

Bit a 0 si no se usa este parámetro

Bit a 0 si este parámetro no es válido o no se usa

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.