DOCA0006RU-08

Обзор

Счетчик предоставляет сигналы тревоги на основе уставок. Сигналы тревоги включают следующее:

Сигналы

PM3210 / PM3250

PM3255

Стандартные сигналы тревоги

Перегрузка по току, фаза

Минимальный ток, фаза

Перегрузка по напряжению, L-L

Минимальное напряжение, L-L

Перегрузка по напряжению, L-N

Минимальное напряжение, L-N

Перегрузка по мощности, суммарная активная

Перегрузка по мощности, суммарная реактивная

Перегрузка по мощности, суммарная полная

Коэффициент мощности при опережающем токе суммарный

Коэффициент мощности при отстающем токе суммарный

Превышение потребления, суммарная активная мощность, текущая

Превышение потребления, суммарная полная мощность, текущая

Превышение THD-U, фазовое

Минимальная мощность, суммарная активная

Превышение THD-I, фазовое

Превышение THD-V, фазовое

Настраиваемые сигналы тревоги

Превышение мощности, суммарной активной

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.