DOCA0006FR-08

Vue générale

L’appareil fournit des alarmes à seuils. Les alarmes comprennent :

Alarmes

PM3210 / PM3250

PM3255

Alarmes standard

Surintensité phase

Sous-intensité phase

Surtension comp

Sous-tension comp

Surtension simple

Ss-tension simple

Dépassement puissance active totale

Dépassement puissance réactive totale

Dépassement puissance apparente totale

Total de facteur de puissance en avance

Total de facteur de puissance en retard

Dépassement valeur moyenne, puissance active totale, présente

Dépassement valeur moyenne, puissance apparente totale, présente

Dépassement THD-U, phase

Sous-puissance, active totale

Dépassement THD-I, phase

Dépassement THD-V, phase

Alarmes personnalisées

Dépassement énergie, active totale

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.