DOCA0006RU-08

Настройка внешнего управления из цифрового выхода (PM3255)

Номер команды

Действие
(R/W)

Размер

Тип

Единица

Диапазон

Описание

21000

W

1

UInt16

(Зарезервировано)

W

1

UInt16

1, 2

ИД цифрового выхода

  • 1 = DO1
  • 2 = DO2

W

1

UInt16

0, 1

Состояние цифрового выхода

  • 0 = Разомкн.
  • 1 = Замкн.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.