DOCA0006RU-08

Изменение параметров

Есть два способа изменения параметров, в зависимости от типа параметра:

  • Выбор значения из списка (например, выбор 1PH2W L-N из списка доступных энергосистем), либо

  • Изменение числового значения знак за знаком (например, ввод значения даты, времени или первичной обмотки ТН).

Примечание: Перед изменением параметров убедитесь, что вы ознакомились с функциями ЧМИ и навигацией по меню устройства в режиме конфигурации.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.