DOCA0006RU-08

Установка даты/времени

Номер команды

Действие
(ЧТ/ЗАП)

Размер

Тип

Единица

Диапазон

Описание

1003

ЗАП

1

UInt16

(Зарезервировано)

ЗАП

1

UInt16

2000 – 2099

Год

ЗАП

1

UInt16

1 – 12

Месяц

ЗАП

1

UInt16

1 – 31

День

ЗАП

1

UInt16

0 – 23

Час

ЗАП

1

UInt16

0 – 59

Мин.

ЗАП

1

UInt16

0 – 59

Секунда

ЗАП

1

UInt16

(Зарезервировано)

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.