DOCA0006RU-08

Информация конфигурации универсального журнала

Адрес

Регистр

Действие
(R/W/WC)

Размер

Тип

Единицы

Описание

PM3250

PM3255

0xB1BB

45500

R

1

UInt16

Режим универсального журнала:

  • 0 = выкл.
  • 1 = пиковое потребление
  • 2 = кВт*ч_кВА*ч
  • 3 = кВт*ч_кВАР*ч
  • 4 = кВАР*ч_кВА*ч
  • 5 = кВт*ч_кВА
  • 6 = KWH_KVA

0xB1BC

45501

R

1

UInt16

Продолжительность интервала универсального журнала в минутах:

  • 10, 15, 20, 30, 60

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.